我们确实使用了 balenaEtcher 在 SDcard 上刷写 Linux WIC,将 tiboot3.bin 的版本切换为通用版本,如 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AdoyIZ2jtLBUfHZNVmgFBQ__am62x-devtools__FUz-xrs__LATEST&search=am62x 的8.6版和 Linux Bootet 中所述。 那么很好。
然后、我们根据 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-android/esd/AM62X/08_05_00/docs/android/Overview_Flashing.html 和预构建的二进制文件尝试使用 Android、但无法从我们准备的 SDcard 引导、没有控制台输出。 我尝试过使用 tiboot3.bin 的 Linux 卡,但仍然没有输出.
我们习惯使用 Linux 卡引导至 u-boot、改变了环境、重新启动并成功启动快速引导、
flashall.sh
中的8+0数据块
8+0数据块输出
8388608字节(8、4 MB、8、0 MIB)已复制、0044543 s、188 Mb/s
mkfs.fat 4.2 (2021年01月31日)
FASTBOOT:./fastboot
图片位置:./
FASTBOOT -检测到设备:0000000000000966
创建 GPT 分区表
良好[0.019s]
完成。 总时间:0.019s
正在刷新 tisboot3...
tiboot3bin: ./tiboot3.bin
发送"tiboot3"(324KB) 没有问题[0.039s]
写入"tiboot3" 失败(远程:"无法找到分区")
FASTBOOT:错误:命令失败
此操作是否会失败,因为您无法使用错误的引导分区来执行此操作?
那么、我可以找出原始引导分区为什么没有引导?
非常感谢!