This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM625/AM623定制电路板硬件设计–读取 DEVICE_ID

Guru**** 2188665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1252583/faq-am625-am623-custom-board-hardware-design-reading-device_id

我有以下关于 DEVICS_ID 的问题

  1. 是否有我可以读取的可用器件 ID?
  2. 您能指导我如何读取器件 ID 吗?
  3. 每个器件的 ID 是否唯一?
  4. 是否有一个每个器件都唯一的 ID?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    板设计师、您好!  

    请参阅以下输入、了解如何 读取 与 DEVICE_ID 相关的查询。

    1.是否有可供我读取的设备 ID?

    SoC 提供可通过读取的寄存器来标识器件。

    2.您能指导我如何读取器件 ID 吗?

    以下是读取器件 ID 的步骤。  请参阅以下 TRM 部分。

    1.7器件标识

    6.1.1.3.3 WKUP_CTRL_MMR 寄存器
    表6-1303. cfg0、WKUP_CTRL_MMR0_CFG0寄存器、基址=4300 0000H、长度=131072

    14h、32、 WKUP_CTRL_MMR_JTAGID、4300 0014h
    18h、 32、 WKUP_CTRL_MMR_JTAG_USER_ID、4300 0018h

    我正在分析 TRM、表1中列出了 DEVICE_ID



    此值的用途是什么?我可以找到哪个寄存器?

    请参阅数据表  

    每个设备的 ID 是否唯一?

    此 ID 可用于标识 SoC 器件类型、并非每个器件都具有唯一性。

    4.是否有每个设备唯一的 ID?

    每个器件的 MAC ID 都是唯一的。  

    目前、我们拥有每个器件都是唯一的 MAC ID、

    读取 MAC ID  

    这是一个48位 值。 有关 MSB 和 LSB 寄存器、请参见 TRM。

    请参阅以下从其中一个 器件(SoC)读取的 MAC ID。

    MAC 地址查找

    1C-63-49-1B-C1-83

    仅供参考、这是另一个器件的信息。

    1C-63-49-22-5F-BE

    请参考下面的。 常见问题解答来读取器件 ID。

    (+)[FAQ] PROCESSOR-SDK-AM62X:如何读取器件 ID 寄存器-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    斯里尼瓦萨