This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:DP83825I:在内核中加载 dp83825i 驱动程序后以太网 ifconfig etho 未检测

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, DP83825I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1247815/am625-dp83825i-ethernet-ifconfig-etho-not-detecting-after-loading-dp83825i-driver-in-kernel

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件: DP83825I

你好,专家!

我们为 AM625使用定制硬件。

我们将使用的以太网  DP83825IRMQR。

如果我们检查了 ifconfig、我们将得到 etho、该日志

我们能够加载 DP83825I 驱动程序、但在控制台中无法获取任何 etho/eth1。  

请查找一次日志和更改。

root@:~# ifconfig
LO:flags=73 MTU 65536公制1
iNet 127.0.0.1网络掩码255.0.0.0
inet6 :: 1 prefixlen 128 scopeid 0x10
循环 txqueuelen 1000 (本地回送)
RX 数据包18字节3186 (3.1 KiB)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包18字节3186 (3.1 KiB)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

root@am62xx-onecontrol-LRD:~# dmesg | grep eth
[ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
[0.852242]选型:探测导管方法。
[1.060886] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA01103,cpsw 版本0x6BA81103端口:3 quirks:00000002
[ 1.061153] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:使用随机 MAC 地址
[ 1.061163] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.5
[ 1.061171] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:ALE 表大小512
[ 1.061977] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:CPts ver 0x4e8a010c、freq:500000000、add_val:1 pps:0
[ 1.063805] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:设置新的 flow-id-base 19
root@am62xx-onecontrol-lrd:~# dmesg | grep MDIO
[ 1.021060] davinci_mDIO 8000f00.mDIO:在手动模式下配置 MDIO
[ 1.059312] davinci_mDIO 8000f00.mDIO:davinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
[ 1.059609] MDIO_BUS 8000f00.MDIO:缺少地址0处的 MDIO 器件。
[ 1.060775] davinci_mDIO 8000f00.MDIO:phy[1]:器件8000f00.MDIO:01、驱动器 TI DP83825I

请在下面找到有关以太网的 dmesg 日志。


U-Boot SPL 2021.01-g999 (5月31 2023 - 08:56:04 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
SPL 初始堆栈使用:13424字节
尝试从 MMC1引导
警告:在 GP 器件上检测到图像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也已加密、则此操作将失败
警告:在 GP 器件上检测到图像签名证书。 跳过证书以防止启动失败。 如果映像也已加密、则此操作将失败
正在从 MMC 加载环境... MMC:块编号0x3500超过 max (0x2000)
***警告-!读取失败,使用默认环境

不支持器件9的 init_env!
在 ARM64内核上启动 ATF...

注意:BL31:v2.7 (发布版本):v2.7.0 - 359-g1309c6c805-dirty
公告:BL31:建造时间:2022年9月8日11:40:36
I/TC:
I/TC:OP-TEE 版本:3.19.0-15-gd6c5d0037-dev (gcc 版本9.5.0 (GCC))#1十月27日星期四08:43:50 UTC 2022 Aarch64
I/TC:警告:此 OP-TEE 配置可能不安全!
I/TC:警告:请检查 optee.readthedocs.io/.../porting_guidelines.html
I/TC:主 CPU 初始化
I/TC:SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
I/TC:Huk 已初始化
I/TC:已激活 SA2UL 器件
I/TC:为 GP 器件修复 SA2UL 防火墙所有者
I/TC:已为 SA2UL TRNG 器件启用防火墙
I/TC:SA2UL TRNG 已初始化
I/TC:SA2UL 驱动程序已初始化
I/TC:主 CPU 切换至正常引导状态

U-Boot SPL 2021.01-g999 (7月7 2023 - 13:33:54 +0000)
SYSFW ABI:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
尝试从 MMC1引导


U-Boot 2021.01-g999 (七月07 2023 - 13:33:54 +0000)

SoC:AM62X SR1.0 GP
型号:载波控制 AM625开发板
DRAM:2 GiB
MMC@fa10000: 0, MMC@fa00000: 1, MMC@fa20000: 2
正在从 FAT 中加载环境... 无法使用 MMC 0:1... 正在从 MMC 加载环境... MMC:块编号0x3500超过 max (0x2000)
***警告-!读取失败,使用默认环境

输入:串行@2800000
输出:串行@2800000
ERR:串行@2800000
NET:eth0:以太网@8000000port@1


停止自动引导的任意关键:0
=> setenv bootpart 0
=> setenv mmcdev 0
=>引导
切换到分区#0,确定
mmc0 (第0部分)是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
加载"boot.scr"失败
**无法识别的文件系统类型**
18399744字节、108毫秒(162.5 MiB/s)内读取
在6ms 内读取54249字节(8.6MiB/s)
##平展设备树 Blob、88000000
在0x88000000使用 FDT Blob 引导
正在将设备树装载到000000008feef000,结束000000008fffff... 确定

正在启动内核...

[ 0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000 [0x410fd034]
[ 0.000000] Linux version 5.10.158-rt77-g999 (OE-user@OE-host)(aarch64-poky-linux-gcc (GCC) 9.5.0、GNU ld (GNU binutils) 2.34.0.20200910)#1 UTC preempt_RT Wed Jun 21 10:47:38 2023
[ 0.000000]机器模型:Onecontrol AM625开发板-28022023
[ 0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项"")
[ 0.000000] printk:启动控制台[ns16550a0]已启用
[ 0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[ 0.000000]保留内存:在0x000000009cb00000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
[ 0.000000] of:保留的存储器:初始化节点 M4F-DMA-MEMORY@9cb00000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x000000009cc00000创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
[ 0.000000] of:保留的内存:初始化节点 M4F-MEMORY@9cc00000、兼容的 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x000000009db00000处创建了 DMA 内存池,大小为12MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 r5f-dma-memory@9db00000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]区域范围:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
[ 0.000000] dma32空
[ 0.000000]正常为空
[ 0.000000]每个节点的可移动区域开始
[ 0.000000]早期存储器节点范围
[ 0.000000]节点0:[MEM 0x0000000080000000-0x000000009Cafffff]
[ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009cb00000-0x000000009e6fff]
[ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e700000-0x000000009e77ffffffffff]
[ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e780000-0x000000009fffff]
[ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000a0000000-0x00000000ffffffffffffffffffffffffff]
[ 0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
[ 0.000000]在节点0上,总页数:524288
[ 0.000000] DMA 区域:用于 memmap 的8192页
[ 0.000000] DMA 区域:保留0个页
[ 0.000000] DMA 区域:524288页、LIFO 批处理:63
[ 0.000000] CMA:保留512 MiB,位于0x00000000dd000000
[ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
[ 0.000000] psci:固件中检测到 PSCIv1.1。
[ 0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2函数 ID
[ 0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
[ 0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
[0.000000] perpu:嵌入式18页/CPU s35008 r8192 d30528 u73728
[ 0.000000] pcpu-alloc:s35008 r8192 d30528 u73728 alloc=18*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc:[0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000]在 CPU0上检测到 VIPT I-cache
[ 0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表845719
[ 0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
[0.000000]构建了1个区域主义者,移动性分组。 总页数:516096
[ 0.000000]内核命令行:console=ttyS2115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 root=PARTUUUID=affb4994-f0-1f4c-a13c-34ad9d2eb97d rootRW fsttype=ext4 rootwait
[ 0.000000]条目高速缓存哈希表条目:262144 (顺序:92097152字节、线性)
[ 0.000000] inode 缓存哈希表条目:131072 (顺序:81048576字节、线性)
[ 0.000000] mem auto-init:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
[ 0.000000]内存:1460004K/2097152K 可用(10752K 内核代码、1200K rwdata、4180K rodata、1728K init、438K BSS、 112860K 保留、524288K CMA 保留)
[ 0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
[ 0.000000] RCU:抢占式分层 RCU 实现。
[ 0.000000] RCU:已启用 RCU 事件跟踪。
[ 0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPUs=256限制为 nR_CPU_IDs=4。
[ 0.000000] RCU:RCU 优先级提升:优先级1延迟500 ms。
[ 0.000000] RCU:RCU_SOFTIRQ 处理移至 rcuc kthreads。
[ 0.000000]无加速宽限期(RCU_NORMAL_AFTER_BOOT )。
[ 0.000000]启用任务 RCU 的 trampoline 变体。
[ 0.000000] RCU:RCU 计算出的调度器入射延迟值为25个间隔。
[ 0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEAF 的几何结构=16,nr_cpu_ids=4
[ 0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
[ 0.000000] GICv3:GIC:使用 SPLIT EOI/停用模式
[ 0.000000] GICv3:实施256个 SPI
[ 0.000000] GICv3:0个已实施扩展 SPI
[ 0.000000] GICv3:分销商没有范围选择器支持
[ 0.000000] GICv3:实施16个 PPI
[ 0.000000] GICv3:CPU0:找到转寄器0区域0:0x0000000001880000
[ 0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182ffffffff]
[0.000000] GIC:为 ITS 启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
[ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:设备表太大,减少 ID 20->19
[ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:分配了524288个设备@80800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
[ 0.000000] ITS:对 cmd 队列使用缓存刷新
[ 0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x000080040000
[ 0.000000] GIC:对 LPI 属性表使用缓存刷新
[ 0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080050000
[ 0.000000] ARCH_TIMER:以200.00MHz (PHY)运行的 CP15定时器。
[ 0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634
[ 0.000000] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率为5ns、每4398046511102ns 换一次
[0.008533]控制台:彩色虚拟设备80x25
[ 0.013130]校准延迟环路(已跳过)、使用定时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[0.023810] pid_max:默认值:32768最小值:301
[ 0.028623] LSM:正在初始化安全框架
[ 0.033407]安装高速缓存哈希表条目:4096 (顺序:332768字节,线性)
[ 0.040990]挂载点高速缓存哈希表条目:4096 (顺序:332768字节、线性)
[0.05085] RCU:分层 SRCU 实施。
[0.056333] Platform MSI:微信控制器@1820000域已创建
[0.062690] PCI/MSI:/bus@f0000/中断控制器@1800000/msi-controller@1820000域已创建
[0.071974] EFI 服务将不可用。
[0.076948] SMP:启动二级 CPU ...
I/TC:次级 CPU 1初始化
I/TC:次级 CPU 1切换至正常引导状态
[0.090399]在 CPU1上检测到 VIPT I-cache
[ 0.054533] GICv3:CPU1:已找到转寄器1区域0:0x00000000018a0000
[ 0.101571] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080060000
[ 0.109006] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
I/TC:次级 CPU 2初始化
I/TC:次级 CPU 2切换至正常引导状态
[0.124581]在 CPU2上检测到 VIPT i 高速缓存
[0.128707] GICv3:CPU2:已找到转寄器2区域0:0x00000000018c0000
[ 0.135741] GICv3:CPU2:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080070000
[0.143158] CPU2:启动的辅助处理器0x0000000002 [0x410fd034]
I/TC:次级 CPU 3正在初始化
I/TC:次级 CPU 3切换至正常引导状态
[0.158658]在 CPU3上检测到 VIPT 指令缓存
[0.162775] GICv3:CPU3:已找到转寄器3区域0:0x00000000018e0000
[ 0.169807] GICv3:CPU3:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080080000
[0.177223] CPU3:启动的辅助处理器0x0000000003 [0x410fd034]
[ 0.183991] SMP:拥有1个节点、4个 CPU
[0.188195] SMP:总共激活了4个处理器。
[0.193014] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
[0.198274] CPU Features: Detected: CRC32指令
[ 0.210587] CPU:所有 CPU 均以 EL2启动
[0.214796]替代方法:修补内核代码
[ 0.220547] devtmpfs:已初始化
[0.231937] KASLR 因缺乏种子而被禁用
[ 0.236706]时钟源:jiffies:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
[0.246687] futex 哈希表条目:1024 (顺序:5131072字节、线性)
[0.268336] pinctrl core:初始化 pinctrl subsystem
[0.274332] DMI 不存在或无效。
[0.278967] NET:注册的协议系列16
[ 0.285557] dma:用于原子分配的预分配256 KiB GFP_kernel 池
[ 0.292930] dma:原子分配的预分配256 kib Gfp_kernel|Gfp_dma 池
[0.301031] dma:原子分配的预分配256 kib gfp_kernel|gfp_dma32池
[ 0.309837] thermal_sys:寄存式热调节器"tep_wise"
[0.310463]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
[0.323645]用65536个条目初始化的 ASID 分配器
[0.354870] HugeTLB 寄存1.00 GiB 页大小,预分配0页
[0.361788] HugeTLB 注册32.0 MIB 页大小,预分配0页
[0.36863] HugeTLB 已注册2.00 MIB 页面大小,预分配0页
[0.375526] HugeTLB 寄存64.0 KiB 页面大小,预分配0页
[ 0.383434] cryptd:max_cpu_qlen 设置为1000
[ 0.390947] K3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM62X rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f] Detected
[ 0.400143] VCC_5v0:由 vmain_PD 供电
[ 0.404693] VCC_3V3_sys:由 VMAIN_PD 供电
[ 0.409596] VCC_1v8:由 VCC_3V3_sys 供电
[0.415035] iommu:默认域类型:已翻译
[0.420453] SCSI 子系统已初始化
[0.424798] MC:Linux 媒体接口:v0.10
[0.429210]视频开发: Linux 视频捕捉接口: v2.00
[ 0.434916] pps_core:LinuxPPS API 版本 1个已注册
[ 0.440002] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.449361]已注册 PTP 时钟支持
[0.453400] EDAC MC:版本:3.0.0
[ 0.457329] OMAP-mailbox 29000000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc9100
[ 0.464543] FPGA 管理器框架
[ 0.468132]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.47531] clocksource:切换到 clocksource arch_sys_counter
[0.481805] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.485877] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:512 (顺序04096字节)
[0.499135] NET:注册的协议系列2
[ 0.503914] IP ID 哈希表条目:32768 (顺序:6262144字节、线性)
[ 0.512738] tcp_list_portaddr_hash 散列表条目:1024 (顺序:465536字节、线性)
[ 0.521577] TCP 建立的哈希表条目:16384 (顺序:5131072字节、线性)
[ 0.529827] TCP 绑定散列表条目:16384 (顺序:7917504字节、线性)
[0.538228] TCP:已配置哈希表(已建立16384 BIND 16384)
[ 0.545339] UDP 哈希表条目:1024 (顺序:5131072字节、线性)
[ 0.552463] UDP-Lite 哈希表条目:1024 (顺序:5131072字节、线性)
[0.560269] NET:注册的协议系列1
[0.565362] RPC:注册的命名 UNIX 套接字传输模块。
[0.571466] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.576277] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.581085] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[ 0.587680] PCI:CLS 0字节,默认为64
[ 0.592605] HW perfevents:通过 ARMv8_cortex_a53 PMU 驱动器启用,7个计数器可用
[0.605043]初始化系统信任的密钥环
[ 0.609850]工作集:TIMESTAMP_BITS=46 max_order=19 bucket_order=0
[0.621467] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.628164] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[ 0.633419]密钥类型 id_resolver 已注册
[ 0.637706]已注册密钥类型 id_legacy
[0.641906] nfs4filelexit_init: NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[0.648771] nfs4flexfilelexy_init: NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
[0.656586] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[ 0.696943]密钥类型非对称寄存
[0.701165]已注册非对称密钥解析器"x509"
[0.706208]已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版(主要243)
[ 0.713783] IO 调度器 MQ 最后期限已注册
[ 0.718432] IO 调度程序凸起已注册
[0.724797] pinctrl-single 40840.pinctrl:34引脚,尺寸136
[0.731205] pinctrl-single f4000.pinctrl:171引脚,尺寸684
[0.7454545452]串行:8250/16550驱动程序,10端口,IRQ 共享已启用
[0.766802]板:已加载模块
[ 0.779282]循环:已加载模块
[0.783534]加速度:07.714.04.00-RC1
[0.791681] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
[0.797502] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序
[ 0.803948] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[0.810071] sky2:驱动程序版本1.30
[ 0.814998] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
[0.821436] i2c /dev/dev 条目驱动程序
[ 0.826159] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.832557] sdhci:版权所有(c) Pierre Ossman
[0.837359] sdhci-pltfm: SDHCI 平台和驱动程序助手
[ 0.844597] SMCCC:SoC_ID:arch_SOC_ID 未实现,跳过...
[0.852963]光学:探测导管方法。
[0.857573]选型:版本3.19 (d6c5d003)
[ 0.857875]选项:启用动态共享存储器
[ 0.867601] optee:已初始化驱动器
[0.873422] NET:注册的协议系列17
[0.878206] 9pnet:安装9P2000支持
[ 0.88264]密钥类型 DNS_resolver 已注册
[ 0.887473] printk:bootconsole [ns16550a0]:打印线程已启动
[0.887531]正在装入已编译的 X.509证书
[ 0.898651] ti-sci 440430.system-controller:挂起需要 ti、ctx-memory-region 但不提供。
[ 0.898668] ti-sci 44043000.system-controller:TI_sci_init_suspend 失败、mem SUSPEND 将不起作用。
[0.898673] ti-sci 440430.system-controller:abi:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
[ 0.966332] OMAP-GPMC 3b000000.memory-controller:GPMC 版本6.0
[ 0.966357] GPMC_mem_init:禁用0x0-0x1000000映射的 CS 0
[ 0.969182] omap_i2c 20000000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.12
[ 0.970276] omap_i2c 2001000.i2c:400kHz 时的总线1版本0.12
[▒rʺ▒▒▒▒▒ omap_i2c 20030000.i2c:频率为400kHz 时的总线2版本0.12
[ 0.972093] ti-sci-intr 4210000.interrupt-controller:创建中断路由器5个域
[ 0.997527] printk:控制台[ttyS2]:打印线程已启动
[ 0.972251] ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000:已创建中断路由器3域
[ 0.997545] printk:启用控制台[ttyS2]
[0.997549] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled (已禁用引导控制台[ns16550a0])
[1.020399] printk: bootconsole [ns16550a0]:打印线程已停止
[ 1.029882] davinci_mDIO 8000f00.mDIO:在手动模式下配置 MDIO
[ 1.067342] davinci_mDIO 8000f00.mDIO:davinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
[ 1.067640] MDIO_BUS 8000f00.MDIO:地址0处的 MDIO 器件缺失。
[ 1.068804] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[1]:器件8000f00.MDIO:01、驱动器 TI DP83825I
[1.068919] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA01103、cpsw 版本0x6BA81103端口:3 quirks:00000002
[ 1.069182] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:使用随机 MAC 地址
[ 1.069192] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.5
[ 1.069198] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:ALE 表大小512
[ 1.070011] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:CPts ver 0x4e8a010c、freq:500000000、add_val:1 pps:0
[1.075478] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:设置新的 flow-id-base 19
[ 1.079704] rtc-ti-K3 2b1f0000.rtc:注册为 rtc0
[1.079755] RTC-TI-K3 2b1f0000.RTC:将系统时钟设置为1970-01-01T00:00:20 UTC (20)
[ 1.183054] mmc0:CQHCI 5.10版
[ 1.183079] mmc1:CQHCI 版本5.10
[ 1.187977] mmc2:CQHCI 版本5.10
[ 1.197644] debugfs:目录'PD:53'与父级'pm_genpd'已经存在!
[1.197708] debugfs:目录'PD:52'与父级'pm_genpd'已经存在!
[ 1.197752] debugfs:目录'pd:51"、其中父级'pm_genpd'已存在!
1.198228] debugfs:目录"pd:182"、父级"pm_genpd"已存在!
[ 1.213009] ALSA 设备列表:
[1.213023]找不到声卡。
[1.229366] mmc0:在 fa1000.mmc 上使用 ADMA 64位的 SDHCI 控制器[fa1000.mmc]
[ 1.303022] mmc0:已启用命令队列引擎
[ 1.303050 ] mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
[ 1.303932] mmcblk0:mmc0:0001 DG4016 14.7 GiB
[ 1.304134] mmcblk0boot0:mmc0:0001 DG4016分区1 4.00 mib
[ 1.304331] mmcblk0boot1:mmc0:0001 DG4016分区2 4.00 mib
[ 1.304543] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 DG4016分区3 4.00 MiB、chardev (237:0)
[ 1.308278] mmcblk0:p1
[ 2.695088] sdhci-am654 fa00000.mmc:开机失败
[ 2.705102] sdhci-am654 fa200000.mmc:开机失败
[ 2.725715] mmc1:在 fa000.mmc 上使用 SDMA 64位的 SDHCI 控制器[fa00000.mmc]
[ 2.735707] mmc2:fa2000.mmc 上的 SDHCI 控制器[fa2000.mmc](使用 ADMA 64位)
[ 2.849592] EXT4-FS (mmcblk0p1):恢复完成
[ 2.850553] EXT4-FS (mmcblk0p1 ):已安装的文件系统和已订购的数据模式。 选项:(空)
[ 2.850646] VFS:安装在设备179:1上的根(ext4文件系统)。
[ 2.851095] devtmpfs:已安装
[ 2.852507]释放未使用的内核内存: 1728K
[ 2.852629]将/sbin/init 作为初始化进程运行
init:版本2.96正在引导
未检测到帧缓冲区/dev/fb0
引导闪屏已禁用
启动 board_start
启动 udev
[3.283702] udevd[245]:启动版本3.2.9
[3.286777] random:udevd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
[3.287245] random:udevd:未初始化的 urandom Read (16字节读取)
[3.287296] random:udevd:未初始化的 urandom 读(16字节读)
[3.306217] udevd[246]:启动 eudev-3.2.9
[ 3.408477]随机: crng init done
[ 3.408499] random (随机):4 urandom warning (随机警告)因频率限制而丢失
[3.426488] CAN 设备驱动程序接口
[ 3.449262] m_can_platform 20701000.can: m_can device registered (IRQ=40, version=32)
[ 3.511152] pcf85363 2-0051:注册为 RTC1
[ 3.572827] k3-m4-rproc 5000000.m4fss:已分配保留内存节点 M4F-dma-memory@9cb00000
[
[ 3.573038] k3-m4-rproc 5000000.m4fss:将 M4配置为仅 IPC 模式

[3.584084] remoteproc remoteproce0:5000000.m4fss 可用

[3.584192] remoteproc remoteproce0:正在连接到5000000.m4fss

[3.584221]无法处理虚拟地址 ff800012ffff 处的内核分页请求
3.573038] K3-M4
[ 3.612296]内存中止信息:

[ 3.615483] ESR = 0x96000006

[ 3.619502] EC = 0x25:DABT (电流 EL)、IL = 32位
-RPR
[ 3.625246]置位= 0、FNV = 0
OC
[ 3.628680] EA = 0、S1PTW = 0
500
[ 3.632263]数据中止信息:
00
[ 3.635449] ISV = 0、ISS = 0x00000006
00.
[3.639712] CM = 0、WNR = 0
m
[ 3.642994]切换页数:4K 页数,48位 vas,pgdp=0000000082eaa000
4fs:雷克雅未克
[ 3.650730][ff800012ffffffffff] PgD=00000000fff003、p4d=00000000fff003、pud=00000000ffffe003、PMD=0000000000000000
指示
[ 3.662023]内部错误:Oops:96000006 [#1] preempt_RT SMP
M4
[ 3.668145]模块链接如下:ti_k3_m4_remoteproc (+) rti_Wdt j721e_csi2rx videobuf2_dma_contig sa2ul videobuss_memops sha512_generic v4l2 authbuphy_common
F
[3.690606] CPU: 2 PID: 253 Comm: udevd not damised 5.10.158-rt77-g999 #1

[ 3.697720]硬件名称:Onecontrol AM625开发板- 28022023 (DT)

[ 3.704310] pstate:00000005 (nzcv daif -pan -uao -TCO BTYPE=-)
IP
[3.710553] PC : rproc_handle_resources.constprop.0+0x94/0x168
C-
[3.716713] lr : rproc_boot+0x450/0x678
o
[3.720879] sp : ff8000123eb7c0
n
[3.724436] x29:ff8000123eb7c0 x28:ff8000111e93a0

[3.729987] x27:ff00007fbe7e38 x26:ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
y
[ 3.735538] x25:ff800013000000 x24:ff800010de56f8

[ 3.741088] x23:ff0000037ad838 x22:000000000000
m
[3.746639] x21:ff800011166700 x20:ff0000037ad800
o
[ 3.752189] x19:0000000000000000 x18:000000000000
D
[ 3.757739] x17:000000005d6844dc x16:000000003f368029
e
[3.763291] x15:ff000001f93b00 x14:ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

[3.768840] x13:ffffffffffffffff x12:ffffffffffffffffffffff

[3.774391] x11:ffffffffffffff x10:ffffffffffffffffffffff
[3.779769] x9 : ffffffffffffff x8 : ffffffffffffffffff
[ 3.779882] printk:控制台[ttyS2]:打印线程已停止
[3.785069] x7 : ffffffffffffffffffff x6 : ff0000034c7b00
[3.796007] x5 : 00000000fffff10f x4 : 0000000000000000
[ 3.801309] x3 : 00000000000000fd x2 : 00000000ffffff
[ 3.806611] x1 : ff800013000003 x0 : ff800013000000
[ 3.811916]呼叫跟踪:
[ 3.814355] rproc_handle_resources.constprop.0+0x94/0x168
[ 3.819839] rproc_boot+0x450/0x678
[ 3.82337] rproc_add+0x88/0x168
[ 3.826639] k3_m4_rproc_prob+0x714/0x858 [ti_k3_m4_remoteproc]
[ 3.832649] platform_drv_probed+0x54/0xa8
[ 3.836660] reallet_probe+0xec/0x3e0
[ 3.840231] driver_probe_device+0x58/0xb8
[ 3.844323] DEVICE_DRIVER_ATH+0x74/0x80
[ 3.848500]__driver_attach+0x64/0xF8
[ 3.852247] bus_for_each_dev+0x70/0xc8
[ 3.856084] driver_attach+0x24/0x30
[ 3.859658] BUS_add_driver+0x150/0x210
[ 3.863492] DRIVER_REGISTER+0x64/0x120
[ 3.867329]__platform_driver_register+0x48/0x58
[ 3.872028] k3_m4_rproc_driver_init+0x20/0x1000 [ti_k3_m4_remoteproc]
[ 3.878565] DO_ONE_INITCALL+0x54/0x1b8
[ 3.882427] DO_INIT_MODULE+0x44/0x1f0
[ 3.886178] LOAD_MODULE+0x1f4c/0x2508
[ 3.889926]__do_sys_finit_module+0xb8/0x100
[ 3.894282]__ARM64_sys_finit_module+0x20/0x30
[ 3.898806] el0_Svc_common.constprop.0+0x78/0x1c8
[ 3.903592] DO_el0_Svc+0x24/0x90
[ 3.906904] el0_Svc+0x14/0x20
[ 3.909955] el0_SYNC_handler+0xb0/0xb8
[ 3.913784] el0_SYNC+0x180/0x1c0
[ 3.917102]代码:128002b3 911b0021 97ffeb9f 1400002e (b87a6b20)
[ 3.923187][结束跟踪000000000002 ]--
[3.932188] udevd[246]:工人[253]被信号11终止(分段故障)
[3.932227] udevd[246]:在处理"/devices/platform/bus@f0000/sbus@f0000:bus@4000000/5000000.m4fss"时,工人[253]失败
[ 3.956081] pvrsrvkm:装入树外模块维护内核。
[ 4.041749] platform 78000000.r5f:R5F 内核可能已由另一台主机启动、已编程状态(0)!=实际状态(1)
[ 4.054436]平台78000000.r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
[ 4.061242]平台78000000.r5f:器件没有保留存储器区域、ret =-22
[ 4.061401] PVR_K:263:从硬件设备寄存器读取 BVNC 33.15.11.3
[ 4.071082] k3_r5_rproc bus@f0000:bus@b00000:r5fss@78000000:保留存储器初始化失败、ret =-22
[4.078108] PVR_K: 263: RGX Device Registered with BVNC 33.15.11.3
[4.086538] remoteproc remoteproce1:正在释放78000000.r5f
[4.094842][DRM]已初始化用于次要0上的 fd00000.GPU 的 PVR 1.15.6133109 20170530
[ 4.097088] k3_r5_rproc bus@f0000:bus@b00000:r5fss@78000000:k3_r5_cluster_rproc_init 失败、ret =-22
[4.115865] k3_r5_rproc:总线探测器@f0000:bus@b00000:r5fss@78000000失败,错误-22
[4.488063] remoteproc remoteproce1:300740.pru 可用
[4.503069] remoteproc remoteproce2:30078000.pru 可用
[4.568900] cdns-csi2rx:30101000.csi-bridge 失败,错误-22
[ 4.63682] dwc3 31000000.usb:配置不匹配。 dr_mode 强制使用小工具
[4.665034] usbcore:已注册的新接口驱动程序 usbfs
[4.670683] usbcore:已注册的新接口驱动程序集线器
[4.676226] usbcore:已注册新设备驱动程序 USB
[4.689929] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
[4.695518] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册,已分配总线编号1
[4.703370] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC 参数0x0258fe6d HCI 版本0x110 quirks 0x000000010010
[4.713018] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 478, io mem 0x31100000
[4.719470] USB USB1:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002,bcdDevice=5.10
[4.727737] USB USB1:新的 USB 设备字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[4.73491] USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
[4.739823] USB USB1:制造商:Linux 5.10.158-rt77-g999 xhci-hcd
[ 4.746255] USB USB1:SerialNumber:xhci-hcd.1.auto
[4.751804] HUB 1-0:1.0:找到 USB 集线器
[4.755629]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[4.761398] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
[4.767018] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册,已分配总线编号2
[4.774696] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
[4.781339] USB USB2 :我们不知道此主机的 LPM 算法,禁用 LPM。
[4.789567] USB USB2:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0003,bcdDevice=5.10
[4.797825] USB USB2:新 USB 设备字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[4.805038] USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
[4.809910 ] USB USB2:制造商:Linux 5.10.158-rt77-g999 xhci-Hcd
[ 4.816356] USB USB2:SerialNumber:xhci-hcd.1.auto
[4.821863]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[4.825679] HUB 2-0:1.0:配置失败,集线器没有任何端口! (错误-19)
[4.932864] EXT4-FS (mmcblk0p1):重新安装。 选项:(空)
SysCtl:不能 stat /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies:没有这样的文件或目录
7月12日星期三09:45:34 UTC 2023
ALSA:正在恢复混频器设置...
/usr/sbin/alsactl:load_state:1735:未找到声卡...
[5.486985]/dev/mmcblk0p4无法打开 blockdev
chown:无效的用户:'fireapp'
启动/root/test/TestCases/Server_TestCases/Server.sh
确定
启动/etc/init.d/inotify_test.sh
确定
配置文件错误或损坏
init:进入运行级别:5
正在配置网络接口... ifup:接口 lo 已配置
RTNETLINK 回答:没有这样的设备
找不到设备"wlan0"
找不到设备"wlan0"
找不到设备"wlan0"
正在启动系统消息总线:dbus.
openvt:找不到打开的 VT
无法自动启动 Weston。
已加载 PowerVR 消费类服务。
正在设置环境变量...正在启动 UI 应用程序... UI 应用程序已启动。
正在启动 rpcbind 守护程序...[6.336380] NET:已注册的协议系列10
[6.342423]采用 IPv6的段路由
停止更新。
启动 Quagga 守护程序:Zebra bgpd ripd ripngdQStandardPaths:XDG_RUNTIME_DIR 未设置,默认为/var/volatile/tmp/runtime-root
ospfd[6.539438] PVR_K:671:RGX 固件映像"rgx.fw.33.15.11.3"已加载
[6.551685] PVR_K: 671:已加载着色器二进制映像"rgx.sh.33.15.11.3"
ospf6d*** Error reading config:存在这样的命令。
***处理第3行时出错,如下所示:
------------------

issd。
启动高级电源管理守护程序:内核中不支持 APM
(失败。)
启动 ntpd:完成
正在启动 rsyslogd... 完成
无法创建窗口:无可用屏幕
*启动 Avahi mDNS/DNS-SD 守护程序: Avahi-daemon
完成了
正在启动 LCDproc 显示服务器守护程序:无法打开驱动程序模块/usr/lib/lcdproc/curses.so:/usr/lib/lcdproc/curses.so:无法打开共享目标文件:没有此类文件或目录
驱动程序[curses]绑定失败
无法加载驱动程序参数
没有输出驱动器
初始化时出现严重错误、中止。
正在启动 LCDproc 系统状态 MONITOR:SOCK_CONNECT:连接失败
连接到端口13666上的 LCD 服务器 localhost 时出错。
检查服务器是否正常运行。
CUPS:启动调度程序。
起动速度:正常
umount:不能卸载/mnt/.psplash:不能卸载此类文件或目录

运营商 Linux 参考发行版3.1.24 am62xx-onecontrol LRD /dev/ttyS2

警告:此系统仅限于授权用户使用

本电脑系统为本公司之私人财产,可能为
仅由本公司授权的个人根据本协议使用
有公司策略。 未经授权、非法或不当使用可能会
纪律处分和/或民事或刑事起诉。

您对公司电子系统的使用受到监控和
根据公司政策和适用法律进行披露。 作者
继续访问本系统、即表示您同意您对本公司的使用
电子系统受前述规定的约束、且您不得对任何第三方
任何存储、访问的文件或数据的隐私期望
发送或接收的数据的函数。
am62xx-onecontrol LRD 登录名:root
上次登录: Wed Jul 12 09:45:38 UTC 2023 on ttyS2
上次登录: Wed Jul 12 09:45:38 UTC 2023 on ttyS2
root@am62xx-oneconcontrol-LRD:~#
root@am62xx-oneconcontrol-LRD:~#
root@am62xx-oneconcontrol-LRD:~#
root@am62xx-onecontrol-LRD:~# Upgrade:MMC0 exists
dmesg
[ 0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0000000000 [0x410fd034]
[ 0.000000] Linux version 5.10.158-rt77-g999 (OE-user@OE-host)(aarch64-poky-linux-gcc (GCC) 9.5.0、GNU ld (GNU binutils) 2.34.0.20200910)#1 UTC preempt_RT Wed Jun 21 10:47:38 2023
[ 0.000000]机器模型:Onecontrol AM625开发板-28022023
[ 0.000000] earlycon: ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项"")
[ 0.000000] printk:启动控制台[ns16550a0]已启用
[ 0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[ 0.000000]保留内存:在0x000000009cb00000创建了 DMA 内存池,大小为1MiB
[ 0.000000] of:保留的存储器:初始化节点 M4F-DMA-MEMORY@9cb00000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x000000009cc00000创建了 DMA 内存池,大小为15MiB
[ 0.000000] of:保留的内存:初始化节点 M4F-MEMORY@9cc00000、兼容的 id shared-dma-pool
[ 0.000000]保留内存:在0x000000009db00000处创建了 DMA 内存池,大小为12MiB
[ 0.000000] of:reserved mem:初始化节点 r5f-dma-memory@9db00000、兼容 id shared-dma-pool
[ 0.000000]区域范围:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
[ 0.000000] dma32空
[ 0.000000]正常为空
[ 0.000000]每个节点的可移动区域开始
[ 0.000000]早期存储器节点范围
[ 0.000000]节点0:[MEM 0x0000000080000000-0x000000009Cafffff]
[ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009cb00000-0x000000009e6fff]
[ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e700000-0x000000009e77ffffffffff]
[ 0.000000]节点0:[MEM 0x000000009e780000-0x000000009fffff]
[ 0.000000]节点0:[MEM 0x00000000a0000000-0x00000000ffffffffffffffffffffffffff]
[ 0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x00000000ffffffffffffffffffff]
[ 0.000000]在节点0上,总页数:524288
[ 0.000000] DMA 区域:用于 memmap 的8192页
[ 0.000000] DMA 区域:保留0个页
[ 0.000000] DMA 区域:524288页、LIFO 批处理:63
[ 0.000000] CMA:保留512 MiB,位于0x00000000dd000000
[ 0.000000] psci:从 DT 探测管道方法。
[ 0.000000] psci:固件中检测到 PSCIv1.1。
[ 0.000000] psci:使用标准 PSCI v0.2函数 ID
[ 0.000000] psci:不需要可信操作系统迁移
[ 0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
[0.000000] perpu:嵌入式18页/CPU s35008 r8192 d30528 u73728
[ 0.000000] pcpu-alloc:s35008 r8192 d30528 u73728 alloc=18*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc:[0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000]在 CPU0上检测到 VIPT I-cache
[ 0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表845719
[ 0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
[0.000000]构建了1个区域主义者,移动性分组。 总页数:516096
[ 0.000000]内核命令行:console=ttyS2115200n8 earlycon=ns16550a,mmio32,0x02800000 root=PARTUUUID=affb4994-f0-1f4c-a13c-34ad9d2eb97d rootRW fsttype=ext4 rootwait
[ 0.000000]条目高速缓存哈希表条目:262144 (顺序:92097152字节、线性)
[ 0.000000] inode 缓存哈希表条目:131072 (顺序:81048576字节、线性)
[ 0.000000] mem auto-init:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
[ 0.000000]内存:1460004K/2097152K 可用(10752K 内核代码、1200K rwdata、4180K rodata、1728K init、438K BSS、 112860K 保留、524288K CMA 保留)
[ 0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
[ 0.000000] RCU:抢占式分层 RCU 实现。
[ 0.000000] RCU:已启用 RCU 事件跟踪。
[ 0.000000] RCU:RCU 将 CPU 从 NR_CPUs=256限制为 nR_CPU_IDs=4。
[ 0.000000] RCU:RCU 优先级提升:优先级1延迟500 ms。
[ 0.000000] RCU:RCU_SOFTIRQ 处理移至 rcuc kthreads。
[ 0.000000]无加速宽限期(RCU_NORMAL_AFTER_BOOT )。
[ 0.000000]启用任务 RCU 的 trampoline 变体。
[ 0.000000] RCU:RCU 计算出的调度器入射延迟值为25个间隔。
[ 0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEAF 的几何结构=16,nr_cpu_ids=4
[ 0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
[ 0.000000] GICv3:GIC:使用 SPLIT EOI/停用模式
[ 0.000000] GICv3:实施256个 SPI
[ 0.000000] GICv3:0个已实施扩展 SPI
[ 0.000000] GICv3:分销商没有范围选择器支持
[ 0.000000] GICv3:实施16个 PPI
[ 0.000000] GICv3:CPU0:找到转寄器0区域0:0x0000000001880000
[ 0.000000]其[mem 0x01820000-0x0182ffffffff]
[0.000000] GIC:为 ITS 启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
[ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:设备表太大,减少 ID 20->19
[ 0.000000] ITS@0x0000000001820000:分配了524288个设备@80800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
[ 0.000000] ITS:对 cmd 队列使用缓存刷新
[ 0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x000080040000
[ 0.000000] GIC:对 LPI 属性表使用缓存刷新
[ 0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080050000
[ 0.000000] ARCH_TIMER:以200.00MHz (PHY)运行的 CP15定时器。
[ 0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634
[ 0.000000] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率为5ns、每4398046511102ns 换一次
[0.008533]控制台:彩色虚拟设备80x25
[ 0.013130]校准延迟环路(已跳过)、使用定时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[0.023810] pid_max:默认值:32768最小值:301
[ 0.028623] LSM:正在初始化安全框架
[ 0.033407]安装高速缓存哈希表条目:4096 (顺序:332768字节,线性)
[ 0.040990]挂载点高速缓存哈希表条目:4096 (顺序:332768字节、线性)
[0.05085] RCU:分层 SRCU 实施。
[0.056333] Platform MSI:微信控制器@1820000域已创建
[0.062690] PCI/MSI:/bus@f0000/中断控制器@1800000/msi-controller@1820000域已创建
[0.071974] EFI 服务将不可用。
[0.076948] SMP:启动二级 CPU ...
[0.090399]在 CPU1上检测到 VIPT I-cache
[ 0.054533] GICv3:CPU1:已找到转寄器1区域0:0x00000000018a0000
[ 0.101571] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080060000
[ 0.109006] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
[0.124581]在 CPU2上检测到 VIPT i 高速缓存
[0.128707] GICv3:CPU2:已找到转寄器2区域0:0x00000000018c0000
[ 0.135741] GICv3:CPU2:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080070000
[0.143158] CPU2:启动的辅助处理器0x0000000002 [0x410fd034]
[0.158658]在 CPU3上检测到 VIPT 指令缓存
[0.162775] GICv3:CPU3:已找到转寄器3区域0:0x00000000018e0000
[ 0.169807] GICv3:CPU3:使用分配的 LPI 挂起表@0x000080080000
[0.177223] CPU3:启动的辅助处理器0x0000000003 [0x410fd034]
[ 0.183991] SMP:拥有1个节点、4个 CPU
[0.188195] SMP:总共激活了4个处理器。
[0.193014] CPU 特性:检测到:32位 EL0支持
[0.198274] CPU Features: Detected: CRC32指令
[ 0.210587] CPU:所有 CPU 均以 EL2启动
[0.214796]替代方法:修补内核代码
[ 0.220547] devtmpfs:已初始化
[0.231937] KASLR 因缺乏种子而被禁用
[ 0.236706]时钟源:jiffies:mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
[0.246687] futex 哈希表条目:1024 (顺序:5131072字节、线性)
[0.268336] pinctrl core:初始化 pinctrl subsystem
[0.274332] DMI 不存在或无效。
[0.278967] NET:注册的协议系列16
[ 0.285557] dma:用于原子分配的预分配256 KiB GFP_kernel 池
[ 0.292930] dma:原子分配的预分配256 kib Gfp_kernel|Gfp_dma 池
[0.301031] dma:原子分配的预分配256 kib gfp_kernel|gfp_dma32池
[ 0.309837] thermal_sys:寄存式热调节器"tep_wise"
[0.310463]硬件断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
[0.323645]用65536个条目初始化的 ASID 分配器
[0.354870] HugeTLB 寄存1.00 GiB 页大小,预分配0页
[0.361788] HugeTLB 注册32.0 MIB 页大小,预分配0页
[0.36863] HugeTLB 已注册2.00 MIB 页面大小,预分配0页
[0.375526] HugeTLB 寄存64.0 KiB 页面大小,预分配0页
[ 0.383434] cryptd:max_cpu_qlen 设置为1000
[ 0.390947] K3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM62X rev:SR1.0 JTAGID[0x0bb7e02f] Detected
[ 0.400143] VCC_5v0:由 vmain_PD 供电
[ 0.404693] VCC_3V3_sys:由 VMAIN_PD 供电
[ 0.409596] VCC_1v8:由 VCC_3V3_sys 供电
[0.415035] iommu:默认域类型:已翻译
[0.420453] SCSI 子系统已初始化
[0.424798] MC:Linux 媒体接口:v0.10
[0.429210]视频开发: Linux 视频捕捉接口: v2.00
[ 0.434916] pps_core:LinuxPPS API 版本 1个已注册
[ 0.440002] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.449361]已注册 PTP 时钟支持
[0.453400] EDAC MC:版本:3.0.0
[ 0.457329] OMAP-mailbox 29000000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x66fc9100
[ 0.464543] FPGA 管理器框架
[ 0.468132]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.47531] clocksource:切换到 clocksource arch_sys_counter
[0.481805] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.485877] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:512 (顺序04096字节)
[0.499135] NET:注册的协议系列2
[ 0.503914] IP ID 哈希表条目:32768 (顺序:6262144字节、线性)
[ 0.512738] tcp_list_portaddr_hash 散列表条目:1024 (顺序:465536字节、线性)
[ 0.521577] TCP 建立的哈希表条目:16384 (顺序:5131072字节、线性)
[ 0.529827] TCP 绑定散列表条目:16384 (顺序:7917504字节、线性)
[0.538228] TCP:已配置哈希表(已建立16384 BIND 16384)
[ 0.545339] UDP 哈希表条目:1024 (顺序:5131072字节、线性)
[ 0.552463] UDP-Lite 哈希表条目:1024 (顺序:5131072字节、线性)
[0.560269] NET:注册的协议系列1
[0.565362] RPC:注册的命名 UNIX 套接字传输模块。
[0.571466] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.576277] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.581085] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[ 0.587680] PCI:CLS 0字节,默认为64
[ 0.592605] HW perfevents:通过 ARMv8_cortex_a53 PMU 驱动器启用,7个计数器可用
[0.605043]初始化系统信任的密钥环
[ 0.609850]工作集:TIMESTAMP_BITS=46 max_order=19 bucket_order=0
[0.621467] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.628164] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[ 0.633419]密钥类型 id_resolver 已注册
[ 0.637706]已注册密钥类型 id_legacy
[0.641906] nfs4filelexit_init: NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[0.648771] nfs4flexfilelexy_init: NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
[0.656586] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[ 0.696943]密钥类型非对称寄存
[0.701165]已注册非对称密钥解析器"x509"
[0.706208]已加载块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版(主要243)
[ 0.713783] IO 调度器 MQ 最后期限已注册
[ 0.718432] IO 调度程序凸起已注册
[0.724797] pinctrl-single 40840.pinctrl:34引脚,尺寸136
[0.731205] pinctrl-single f4000.pinctrl:171引脚,尺寸684
[0.7454545452]串行:8250/16550驱动程序,10端口,IRQ 共享已启用
[0.766802]板:已加载模块
[ 0.779282]循环:已加载模块
[0.783534]加速度:07.714.04.00-RC1
[0.791681] Tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
[0.797502] igbvf:英特尔Registered千兆位虚拟功能网络驱动程序
[ 0.803948] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[0.810071] sky2:驱动程序版本1.30
[ 0.814998] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
[0.821436] i2c /dev/dev 条目驱动程序
[ 0.826159] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.832557] sdhci:版权所有(c) Pierre Ossman
[0.837359] sdhci-pltfm: SDHCI 平台和驱动程序助手
[ 0.844597] SMCCC:SoC_ID:arch_SOC_ID 未实现,跳过...
[0.852963]光学:探测导管方法。
[0.857573]选型:版本3.19 (d6c5d003)
[ 0.857875]选项:启用动态共享存储器
[ 0.867601] optee:已初始化驱动器
[0.873422] NET:注册的协议系列17
[0.878206] 9pnet:安装9P2000支持
[ 0.88264]密钥类型 DNS_resolver 已注册
[ 0.887473] printk:bootconsole [ns16550a0]:打印线程已启动
[0.887531]正在装入已编译的 X.509证书
[ 0.898651] ti-sci 440430.system-controller:挂起需要 ti、ctx-memory-region 但不提供。
[ 0.898668] ti-sci 44043000.system-controller:TI_sci_init_suspend 失败、mem SUSPEND 将不起作用。
[0.898673] ti-sci 440430.system-controller:abi:3.1 (固件版本0x0008 '8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar')
[ 0.966332] OMAP-GPMC 3b000000.memory-controller:GPMC 版本6.0
[ 0.966357] GPMC_mem_init:禁用0x0-0x1000000映射的 CS 0
[ 0.969182] omap_i2c 20000000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.12
[ 0.970276] omap_i2c 2001000.i2c:400kHz 时的总线1版本0.12
[ 0.971652] OMAP_i2c 20030000.i2c:频率为400kHz 时的总线2版本0.12
[ 0.972093] ti-sci-intr 4210000.interrupt-controller:创建中断路由器5个域
[ 0.972251] ti-sci-intr bus@f0000:interrupt-controller@a00000:已创建中断路由器3域
[ 0.972520] ti-sci-inta 48000000.interrupt-controller:已创建中断聚合器域28
[0.973902] ti-udma 485c0100.dma-控制器:响铃次数:82
[ 0.976276] ti-udma 485c0100.dma-控制器:通道:48 (bchan:18、tchan:12、rchan:18)
[ 0.979199] ti-udma 485c0000.dma-控制器:响铃次数:150
[ 0.983663] ti-udma 485c0000.dma-控制器:通道:35 (tchan:20、rchan:15)
[ 0.986448] printk:控制台[ttyS2]已禁用
[ 0.991671] 2800000.serial: ttyS2在 MMIO 0x2800000 (IRQ = 27、BASE_BAUD = 3000000)是一个8250
[ 0.997527] printk:控制台[ttyS2]:打印线程已启动
[ 0.997545] printk:启用控制台[ttyS2]
[0.997549] printk: bootconsole [ns16550a0] disabled (已禁用引导控制台[ns16550a0])
[1.020399] printk: bootconsole [ns16550a0]:打印线程已停止
[ 1.029882] davinci_mDIO 8000f00.mDIO:在手动模式下配置 MDIO
[ 1.067342] davinci_mDIO 8000f00.mDIO:davinci MDIO 修订版9.7、总线频率1000000
[ 1.067640] MDIO_BUS 8000f00.MDIO:地址0处的 MDIO 器件缺失。
[ 1.068804] Davinci_MDIO 8000f00.MDIO:PHY[1]:器件8000f00.MDIO:01、驱动器 TI DP83825I
[1.068919] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 am65 cpsw nuss 版本0x6BA01103、cpsw 版本0x6BA81103端口:3 quirks:00000002
[ 1.069182] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:使用随机 MAC 地址
[ 1.069192] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.5
[ 1.069198] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:ALE 表大小512
[ 1.070011] am65-cpsw-nuss 8000000.Ethernet:CPts ver 0x4e8a010c、freq:500000000、add_val:1 pps:0
[1.075478] am65-cpsw-nuss 8000000.ethernet:设置新的 flow-id-base 19
[ 1.079704] rtc-ti-K3 2b1f0000.rtc:注册为 rtc0
[1.079755] RTC-TI-K3 2b1f0000.RTC:将系统时钟设置为1970-01-01T00:00:20 UTC (20)
[ 1.183054] mmc0:CQHCI 5.10版
[ 1.183079] mmc1:CQHCI 版本5.10
[ 1.187977] mmc2:CQHCI 版本5.10
[ 1.197644] debugfs:目录'PD:53'与父级'pm_genpd'已经存在!
[1.197708] debugfs:目录'PD:52'与父级'pm_genpd'已经存在!
[ 1.197752] debugfs:目录'pd:51"、其中父级'pm_genpd'已存在!
[1.198228] debugfs:目录'PD:182'和父级'pm_genpd'已经存在!
[ 1.213009] ALSA 设备列表:
[1.213023]找不到声卡。
[1.229366] mmc0:在 fa1000.mmc 上使用 ADMA 64位的 SDHCI 控制器[fa1000.mmc]
[ 1.303022] mmc0:已启用命令队列引擎
[ 1.303050 ] mmc0:地址0001处的新 HS200 MMC 卡
[ 1.303932] mmcblk0:mmc0:0001 DG4016 14.7 GiB
[ 1.304134] mmcblk0boot0:mmc0:0001 DG4016分区1 4.00 mib
[ 1.304331] mmcblk0boot1:mmc0:0001 DG4016分区2 4.00 mib
[ 1.304543] mmcblk0rpmb:mmc0:0001 DG4016分区3 4.00 MiB、chardev (237:0)
[ 1.308278] mmcblk0:p1
[ 2.695088] sdhci-am654 fa00000.mmc:开机失败
[ 2.705102] sdhci-am654 fa200000.mmc:开机失败
[ 2.725715] mmc1:在 fa000.mmc 上使用 SDMA 64位的 SDHCI 控制器[fa00000.mmc]
[ 2.735707] mmc2:fa2000.mmc 上的 SDHCI 控制器[fa2000.mmc](使用 ADMA 64位)
[ 2.849592] EXT4-FS (mmcblk0p1):恢复完成
[ 2.850553] EXT4-FS (mmcblk0p1 ):已安装的文件系统和已订购的数据模式。 选项:(空)
[ 2.850646] VFS:安装在设备179:1上的根(ext4文件系统)。
[ 2.851095] devtmpfs:已安装
[ 2.852507]释放未使用的内核内存: 1728K
[ 2.852629]将/sbin/init 作为初始化进程运行
[ 2.852633]、带参数:
[ 2.852634]/sbin/init
[ 2.852636]与环境:
[2.852638]主页=/
[ 2.852640] TERM=Linux
[3.283702] udevd[245]:启动版本3.2.9
[3.286777] random:udevd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取)
[3.287245] random:udevd:未初始化的 urandom Read (16字节读取)
[3.287296] random:udevd:未初始化的 urandom 读(16字节读)
[3.306217] udevd[246]:启动 eudev-3.2.9
[ 3.408477]随机: crng init done
[ 3.408499] random (随机):4 urandom warning (随机警告)因频率限制而丢失
[3.426488] CAN 设备驱动程序接口
[ 3.449262] m_can_platform 20701000.can: m_can device registered (IRQ=40, version=32)
[ 3.511152] pcf85363 2-0051:注册为 RTC1
[ 3.572827] k3-m4-rproc 5000000.m4fss:已分配保留内存节点 M4F-dma-memory@9cb00000
[ 3.573038] k3-m4-rproc 5000000.m4fss:将 M4配置为仅 IPC 模式
[3.584084] remoteproc remoteproce0:5000000.m4fss 可用
[3.584192] remoteproc remoteproce0:正在连接到5000000.m4fss
[3.584221]无法处理虚拟地址 ff800012ffff 处的内核分页请求
[ 3.612296]内存中止信息:
[ 3.615483] ESR = 0x96000006
[ 3.619502] EC = 0x25:DABT (电流 EL)、IL = 32位
[ 3.625246]置位= 0、FNV = 0
[ 3.628680] EA = 0、S1PTW = 0
[ 3.632263]数据中止信息:
[ 3.635449] ISV = 0、ISS = 0x00000006
[3.639712] CM = 0、WNR = 0
[ 3.642994]切换页数:4K 页数,48位 vas,pgdp=0000000082eaa000
[ 3.650730][ff800012ffffffffff] PgD=00000000fff003、p4d=00000000fff003、pud=00000000ffffe003、PMD=0000000000000000
[ 3.662023]内部错误:Oops:96000006 [#1] preempt_RT SMP
[ 3.668145]模块链接如下:ti_k3_m4_remoteproc (+) rti_Wdt j721e_csi2rx videobuf2_dma_contig sa2ul videobuss_memops sha512_generic v4l2 authbuphy_common
[3.690606] CPU: 2 PID: 253 Comm: udevd not damised 5.10.158-rt77-g999 #1
[ 3.697720]硬件名称:Onecontrol AM625开发板- 28022023 (DT)
[ 3.704310] pstate:00000005 (nzcv daif -pan -uao -TCO BTYPE=-)
[3.710553] PC : rproc_handle_resources.constprop.0+0x94/0x168
[3.716713] lr : rproc_boot+0x450/0x678
[3.720879] sp : ff8000123eb7c0
[3.724436] x29:ff8000123eb7c0 x28:ff8000111e93a0
[3.729987] x27:ff00007fbe7e38 x26:ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
[ 3.735538] x25:ff800013000000 x24:ff800010de56f8
[ 3.741088] x23:ff0000037ad838 x22:000000000000
[3.746639] x21:ff800011166700 x20:ff0000037ad800
[ 3.752189] x19:0000000000000000 x18:000000000000
[ 3.757739] x17:000000005d6844dc x16:000000003f368029
[3.763291] x15:ff000001f93b00 x14:ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
[3.768840] x13:ffffffffffffffff x12:ffffffffffffffffffffff
[3.774391] x11:ffffffffffffff x10:ffffffffffffffffffffff
[3.779769] x9 : ffffffffffffff x8 : ffffffffffffffffff
[ 3.779882] printk:控制台[ttyS2]:打印线程已停止
[3.785069] x7 : ffffffffffffffffffff x6 : ff0000034c7b00
[3.796007] x5 : 00000000fffff10f x4 : 0000000000000000
[ 3.801309] x3 : 00000000000000fd x2 : 00000000ffffff
[ 3.806611] x1 : ff800013000003 x0 : ff800013000000
[ 3.811916]呼叫跟踪:
[ 3.814355] rproc_handle_resources.constprop.0+0x94/0x168
[ 3.819839] rproc_boot+0x450/0x678
[ 3.82337] rproc_add+0x88/0x168
[ 3.826639] k3_m4_rproc_prob+0x714/0x858 [ti_k3_m4_remoteproc]
[ 3.832649] platform_drv_probed+0x54/0xa8
[ 3.836660] reallet_probe+0xec/0x3e0
[ 3.840231] driver_probe_device+0x58/0xb8
[ 3.844323] DEVICE_DRIVER_ATH+0x74/0x80
[ 3.848500]__driver_attach+0x64/0xF8
[ 3.852247] bus_for_each_dev+0x70/0xc8
[ 3.856084] driver_attach+0x24/0x30
[ 3.859658] BUS_add_driver+0x150/0x210
[ 3.863492] DRIVER_REGISTER+0x64/0x120
[ 3.867329]__platform_driver_register+0x48/0x58
[ 3.872028] k3_m4_rproc_driver_init+0x20/0x1000 [ti_k3_m4_remoteproc]
[ 3.878565] DO_ONE_INITCALL+0x54/0x1b8
[ 3.882427] DO_INIT_MODULE+0x44/0x1f0
[ 3.886178] LOAD_MODULE+0x1f4c/0x2508
[ 3.889926]__do_sys_finit_module+0xb8/0x100
[ 3.894282]__ARM64_sys_finit_module+0x20/0x30
[ 3.898806] el0_Svc_common.constprop.0+0x78/0x1c8
[ 3.903592] DO_el0_Svc+0x24/0x90
[ 3.906904] el0_Svc+0x14/0x20
[ 3.909955] el0_SYNC_handler+0xb0/0xb8
[ 3.913784] el0_SYNC+0x180/0x1c0
[ 3.917102]代码:128002b3 911b0021 97ffeb9f 1400002e (b87a6b20)
[ 3.923187][结束跟踪000000000002 ]--
[3.932188] udevd[246]:工人[253]被信号11终止(分段故障)
[3.932227] udevd[246]:在处理"/devices/platform/bus@f0000/sbus@f0000:bus@4000000/5000000.m4fss"时,工人[253]失败
[ 3.956081] pvrsrvkm:装入树外模块维护内核。
[ 4.041749] platform 78000000.r5f:R5F 内核可能已由另一台主机启动、已编程状态(0)!=实际状态(1)
[ 4.054436]平台78000000.r5f:为仅 IPC 模式配置了 R5F
[ 4.061242]平台78000000.r5f:器件没有保留存储器区域、ret =-22
[ 4.061401] PVR_K:263:从硬件设备寄存器读取 BVNC 33.15.11.3
[ 4.071082] k3_r5_rproc bus@f0000:bus@b00000:r5fss@78000000:保留存储器初始化失败、ret =-22
[4.078108] PVR_K: 263: RGX Device Registered with BVNC 33.15.11.3
[4.086538] remoteproc remoteproce1:正在释放78000000.r5f
[4.094842][DRM]已初始化用于次要0上的 fd00000.GPU 的 PVR 1.15.6133109 20170530
[ 4.097088] k3_r5_rproc bus@f0000:bus@b00000:r5fss@78000000:k3_r5_cluster_rproc_init 失败、ret =-22
[4.115865] k3_r5_rproc:总线探测器@f0000:bus@b00000:r5fss@78000000失败,错误-22
[4.488063] remoteproc remoteproce1:300740.pru 可用
[4.503069] remoteproc remoteproce2:30078000.pru 可用
[4.568900] cdns-csi2rx:30101000.csi-bridge 失败,错误-22
[ 4.63682] dwc3 31000000.usb:配置不匹配。 dr_mode 强制使用小工具
[4.665034] usbcore:已注册的新接口驱动程序 usbfs
[4.670683] usbcore:已注册的新接口驱动程序集线器
[4.676226] usbcore:已注册新设备驱动程序 USB
[4.689929] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
[4.695518] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册,已分配总线编号1
[4.703370] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: HCC 参数0x0258fe6d HCI 版本0x110 quirks 0x000000010010
[4.713018] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: IRQ 478, io mem 0x31100000
[4.719470] USB USB1:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0002,bcdDevice=5.10
[4.727737] USB USB1:新的 USB 设备字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[4.73491] USB USB1:产品:XHCI 主机控制器
[4.739823] USB USB1:制造商:Linux 5.10.158-rt77-g999 xhci-hcd
[ 4.746255] USB USB1:SerialNumber:xhci-hcd.1.auto
[4.751804] HUB 1-0:1.0:找到 USB 集线器
[4.755629]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[4.761398] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器
[4.767018] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:新 USB 总线已注册,已分配总线编号2
[4.774696] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:主机支持 USB 3.0 SuperSpeed
[4.781339] USB USB2 :我们不知道此主机的 LPM 算法,禁用 LPM。
[4.789567] USB USB2:找到新的 USB 设备,idVendor=1d6b,idProduct=0003,bcdDevice=5.10
[4.797825] USB USB2:新 USB 设备字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[4.805038] USB USB2:产品:XHCI 主机控制器
[4.809910 ] USB USB2:制造商:Linux 5.10.158-rt77-g999 xhci-Hcd
[ 4.816356] USB USB2:SerialNumber:xhci-hcd.1.auto
[4.821863]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
[4.825679] HUB 2-0:1.0:配置失败,集线器没有任何端口! (错误-19)
[4.932864] EXT4-FS (mmcblk0p1):重新安装。 选项:(空)
[5.486985]/dev/mmcblk0p4无法打开 blockdev
[6.336380] NET:注册的协议系列10
[6.342423]采用 IPv6的段路由
[ 6.539438] PVR_K:671:RGX 固件映像"rgx.fw.33.15.11.3"已加载
[6.551685] PVR_K: 671:已加载着色器二进制映像"rgx.sh.33.15.11.3"
root@am62xx-oneconcontrol-LRD:~#业务单位版本=
CRLD 构建

------------------

仅供参考。。。

我们正在获取 MII 信息  

=> MII 信息
PHY 0x01:OUI = 0x80028、型号= 0x14、版本= 0x00,100BaseT、FDx

------------------

DTS 的改变已经到来!

MAIN_rmii2_PINS_DEFAULT:MAIN_rmii2-PINS-DEFAULT{
PINCCTRL-SINGLE、PINS =<
AM62X_IOPAD (0x0184、PIN_INPUT、1)/*(AE23) RMII2_RXD0 */
AM62X_IOPAD (0x0188、PIN_INPUT、1)/*(AB20) RMII2_RXD1 */
AM62X_IOPAD (0x0180、PIN_INPUT、1)/*(AD23) RMII2_REF_CLK */
AM62X_IOPAD (0x017c、PIN_INPUT、1)/*(AD22) RMII2_RX_ER */
AM62X_IOPAD (0x016c、PIN_OUTPUT、1)/*(Y18) RMII2_TXD0 */
AM62X_IOPAD (0x0170、PIN_OUTPUT、1)/*(AA18) RMII2_TXD1 */
AM62X_IOPAD (0x0168、PIN_INPUT、1)/*(AE21) RMII2_CRS_DV */
AM62X_IOPAD (0x0164、PIN_OUTPUT、1)/*(AA19) RMII2_TX_EN */
AM62X_IOPAD (0x018c、PIN_OUTPUT、7)/*(AC21) GPIO1_5 (PHY_RESET)*/
AM62X_IOPAD (0x0190、PIN_INPUT、7)/*(AE22) GPIO1_6 */
AM62X_IOPAD (0x0174、PIN_INPUT、7)/*(AD21) GPIO0_91 */
AM62X_IOPAD (0x0178、PIN_INPUT、7)/*(AC20) GPIO1_0 */
>;
};

cpsw3g (&C){
pinctrl-names ="默认";
PINCCTRL-0 =<&MAIN_mdio1_PINS_DEFAULT
&MAIN_rgmii1_PINS_DEFAULT
&MAIN_rmii2_PINS_DEFAULT>;
};

&cpsw_port1{
phy-mode ="rgmII-rxid";
PHY-Handle =<&cpsw3g_phy0>;
};

&cpsw_port2{
PHY 模式="RMII";
PHY-Handle =<&cpsw3g_phy1>;
//phy-reset-GPIO =<&MAIN_GPIO1 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
//phy-reset-duration =<25>;
//phy-reset-deassert-us =<60000>;
//status ="可以";
};

&cpsw3g_mdio{
cpsw3g_phy0:以太网-phy@0{
寄存器=<0>;
Rx-internal-delay-ps =<1>;  
tx-internal-delay-ps =<1>;
};

cpsw3g_phy1:以太网-phy@1{  
寄存器=<1>;
Rx-internal-delay-ps =<1>;
tx-internal-delay-ps =<1>;

};
};

如果有任何问题、请告诉我。

谢谢。

Suraj.