OMAPL137 ARM PLL 设置完成于300MHz。 但以较低的速度运行(大约慢10倍)。 有什么想法吗? 请帮助
25MHz 振荡器、使用 PREVIOUT 1、PLLM 24、POSTdiv 2、 我可以看到它们在 调试模式 ARM 电阻器中已正确更新。
裸机方式连接到裸机。 StarterWare、quickStartOMAPL1xCSL。
在调试模式下执行代码。 第一次下载后、我连接 DSP 目标使用默认的 GEL 文件。 然后连接目标 ARM 并加载 ARM program.out。然后执行则转至 main。
链接器文件
SHDSPL2RAM o = 0x11800000 l = 0x00040000 /* 256KB L2共享内部 RAM */
部分
{
.init:{
system_config_lib_arm_omapl137.lib (.text)
} LOAD > SHDSPL2RAM
.vecs > SHDSPL2RAM
.text > SHDSPL2RAM
.stack > SHDSPL2RAM
.bss > SHDSPL2RAM
RUN_START (BSS_START)、
RUN_END (BSS_END)
.cio > SHDSPL2RAM
.const > SHDSPL2RAM
.data > SHDSPL2RAM
.switch > SHDSPL2RAM
.sysmem > SHDSPL2RAM
.far > SHDSPL2RAM