This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM68:使用英特尔实感摄像头的 GStreamer 示例

Guru**** 1587505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1340631/sk-am68-gstreamer-example-using-intel-realsense-camera

器件型号:SK-AM68

您好!

我正在尝试使用通过 USB 连接的英特尔实感摄像头运行 edgeai-gst-apps 示例。 相机只能用作单声道相机。 setup_cameras.sh 脚本找到两个 USB 摄像机。 但是、在演示应用中配置其中任何一个都不起作用。 演示应用只是返回而没有错误。 此外、当选择了这两个摄像头中的任何一个时、GUI 应用启动器都不起作用。 话虽如此,我可以使用 ffmpeg 和其中一款 V4L /dev/video 设备从相机录制视频。 因此、摄像头工作正常。 如何调整配置文件和/或演示应用以使其与实感摄像头配合使用?

此致、

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您使用的是哪种型号的英特尔实感摄像头? 您能否共享连接摄像机时出现的日志? 尝试运行以下流水线、并让我知道您是否能够在显示屏上看到任何内容: gst-launch-1.0 v4l2src device="/dev/video2! 视频/x-raw,宽度=1920,高度=1080! kmsink sync=false

    如果您发现"/dev/video2 "不起作用、请使用正确的器件名称交换。

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabiana、您好!

    感谢您的回复。

    我使用的是 RealSense D455。 可以使用以下命令在外部显示器上显示视频:

    gst-launch-1.0 v4l2src device="/dev/video6" ! video/x-raw,width=1280,height=720 ! kmssink sync=False driver-name=tidss

    只需将 YAML 配置文件中的"format"字段从"jpeg"(实感不支持该字段)更改为"rain"。

    此外:摄像头应连接到 USB3。 否则帧速率会显著下降。

    此致、

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    将输入格式设置为 原始 内容是什么? 如果使用 原始 H264 不会产生良好的效果、您是否可以共享在配置文件中使用任一视频格式时生成的输入和输出流水线? 使用 Ctrl-C 退出应用程序后向上滚动可发现此问题。

    谢谢!

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabiana、您好!

    帧速率下降完全是由于在评估时使用 USB-C 接口所致。 引脚6。 我认为是 USB2。 当使用 v4l2工具检查不同的摄像机时、我发现他们只提供5-10 FPS 的所需分辨率。 切换到 USB3接口修复了此问题。

    此致、

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    很高兴听到您的问题得到解决! 我将关闭该主题。

    谢谢!

    法比亚纳