请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-TDA4VM 为什么我的基本 GStreamer 编码流水线会因为 Edge AI 9.1 SDK 中的"分配所需内存失败"而失败?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为什么我的基本 GStreamer 编码流水线会因为 Edge AI 9.1 SDK 中的"分配所需内存失败"而失败?
这是为了解决在 SDK 9.1中运行 Gstreamer 编码流水线时仍然存在的存储器分配失败的常见问题。
可以看到正在运行任何编码流水线、如下所示:
gst_debug=v4l2*:5 gst-launch-1.0 videtestsrc num-buffers=100 ! video/x-raw、format=NV12、width=1280、height=720! v4l2h264enc! fakesink
为了减少 CSI 中的延迟、我们在发布映像中将补丁作为9.1 SDK 的一部分发布到了 GStreamer。 这导致您遇到的内存分配失败问题。 用于解决此问题的补丁正在运行、但可能会作为9.2 SDK 的一部分发布。 任何进一步的更新将 发布在此处。