请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM68A 主题中讨论的其他器件:AM68
我使用的是 am68+imx219组合。 构建映像文件夹和 vision_apps 文件夹、并将创建的 libtivision_apps.so.9.0.0文件上传到电路板。
摄像头使用 gstreamer 运行。
我确认 TI 的 AE 在 TI_2A_WRAME_PROCESSOR_Process ()中运行。
但是,我找不到 TI_2A_WRAME_PROCESSOR_PROCESS()的调用位置。
请检查该函数的调用位置。