This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:在 AM68+IMX219中哪里调用 TI_2A_WRAME_PROCESS()?

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1330391/am68a-where-to-call-ti_2a_wrapper_process-in-am68-imx219

器件型号:AM68A
主题中讨论的其他器件:AM68

我使用的是 am68+imx219组合。 构建映像文件夹和 vision_apps 文件夹、并将创建的 libtivision_apps.so.9.0.0文件上传到电路板。

摄像头使用 gstreamer 运行。 

我确认 TI 的 AE 在 TI_2A_WRAME_PROCESSOR_Process ()中运行。
但是,我找不到 TI_2A_WRAME_PROCESSOR_PROCESS()的调用位置。

请检查该函数的调用位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 app_tiovx_viss_module_test.c 中找到它