This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:关于 GPMC 时钟

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS64EVM, TMDXEVM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1405983/tmds64evm-about-the-gpmc-clock

器件型号:TMDS64EVM
主题中讨论的其他器件: TMDXEVM3358

工具与软件:

您好、支持。

关于 GPMC 我有两个问题。

1.能否使用带有 PSDK9.1.0.8的 GPMC 从 NAND 闪存读取/写入和引导?

2. GPMC 的工作时钟是什么? 如何才能对其进行检查? 我需要它来计算写入/读取时序。

工作环境如下。

EVM:TMDS64EVM (从 HSC 连接到定制 NAND 板)

PSDK:9.1.0.8

此致、

最终目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否计划在 PSDK 中包括对 GPMC 的 DMA 支持?

    目前没有计划在 AM64x 器件的 Linux 内核中的 GPMC 接口上实现 DMA 支持。 DMA 器件驱动程序不支持 GPMC 等没有 PDMA 的外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、

    Anil 说、如果将 GPMC 与 R5F 一起使用、可以使用 DMA、对吗?

    如果正确、为什么可以在 R5F 上使用 DMA、而不能在 A53上使用 DMA?

    此致、

    最终目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、我漏掉了您的回复。

    如果正确、为什么可以在 R5F 上使用 DMA、而不能在 A53上使用?

    实际上不是关于 CPU - R5F 或 A53、而是关于操作系统。

    在 R5F 上运行的 MCU+ SDK 提供了一个示例、展示了如何在 GPMC 上使用 DMA。 但是、Linux 内核中没有此类示例。