TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:用于TDD和SYNC_IN/OUT的GPIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1095080/afe7950-gpio-for-tdd-and-sync_in-out

部件号:AFE7950

我计划使用四个单端GPIO -一个用于TX_4CH_TDD,一个用于RX_4CH_TDD,一个用于ADC_4ch_sync_in,一个用于DAC_4ch_sync_out。

我是否可以选择任何GPIO或是否有任何推荐的引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoonsun,

    TXA_TDD,RXA_TDD,CMOS ADC_SYNC0和CMOS DAC_SYNC0的首选球分别为H15,E7,H8和H9。  

    可设置以下参数以分别通过 TXA_TDD和RXA_TDD控制所有4 Tx和4 Rx通道TDD。  

    sysParams.modeTdd =0

    要对所有Rx信道使用通用同步(SYNC0),请设置以下参数:

    sysParams.rxJesdTxSyncMux=[0,0,0,0]

    要对所有Tx通道使用通用同步(SYNC0),请设置以下参数:

    sysParams.jesdRxSyncMux =[0,0,0,0]

    要配置单端或CMOS同步, 请设置以下参数:

    sysParams.jesdABLvdsSync =0

    sysParams.jesdCDLvdsSync =0

    所有系统参数 和GPIO配置 都在  AFE79xx_ConfigurationGuide_SBAA417_Jun2020.pdf中进行了说明,可 在安全文件夹中找到。  

    此致,

    维贾伊