This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:平衡-非平衡变压器 DAC 布局

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1047604/dac38rf89-baluns-dac-layout

器件型号:DAC38RF89

您好!

我正在使用 DAC38RF89I、想知道放置平衡-非平衡变压器外设的最佳方法是什么。

对于机械问题、我不能在厚度大于0.3mm 的打印侧(P.S)中使用部件、因此电感器只能在平衡-非平衡变压器侧(C.S)中使用。

我在 EVB 中看到平衡-非平衡变压器附近的差分线路是"开路"的、这是可以的吗?

我想知道我的方式是否也很好。  (请参阅下文中的 PIC)。

谢谢

Ronen

TI EVB 平衡-非平衡变压器输入

Elbit 不平衡变压器输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronen:

    是的、平衡-非平衡变压器连接的配置应该正常。 请确保这些输出布线的长度对称。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢