This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:Tx 侧跳频并以1Hz 分辨率改变 LO

Guru**** 2510145 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/981565/afe7444-frequency-hopping-in-tx-side-and-vary-lo-with-1hz-resolution

器件型号:AFE7444

大家好、  

您能否检查以下请求并提供建议:

"

我对 AFE7444 TRx 芯片有疑问。

在 Tx 侧执行跳频时、我想以1Hz 的分辨率改变 LO。 有可能吗?

AFE7444可支持的最大分辨率是多少?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,不是很好。  AFE74xx 具有一个32位 NCO。  确切的步长取决于数据转换器采样时钟。  最小分辨率为:Fclk / 2^32。  您可以实现通常接近1Hz 的步长、但除非您支持2^32Hz 时钟、否则不能精确步长。  合理的6GHz 时钟将产生大约1.4Hz 的步长。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。