主题中讨论的其他器件: DAC3484、 TRF3722、 DAC3482、 DAC3283
大家好、团队、
由于我的应用中需要直流组件、我尝试将 BBI 和 BBQ 引脚处的耦合电容器更改为0欧姆电阻器以进行直流耦合。
但是、由于 RFOUT 电平下降了大约18dB、因此它不起作用。
您能否建议如何使用具有直流耦合配置的 TRF372017?
此致、
Itoh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
由于我的应用中需要直流组件、我尝试将 BBI 和 BBQ 引脚处的耦合电容器更改为0欧姆电阻器以进行直流耦合。
但是、由于 RFOUT 电平下降了大约18dB、因此它不起作用。
您能否建议如何使用具有直流耦合配置的 TRF372017?
此致、
Itoh
Itoh-San:
如果是直流耦合、则 DAC 输出和调制器之间的共模电压必须匹配。 根据其配置、AD9787 VCM 看起来介于0.8V 和1.2V 之间。 调制器的 VCM 为1.7V。 需要使用转换网络将 DAC 的 VCM 转换为调制器的 VCM、 之前提供的应用手册概述了设计网络所需的计算。 请注意、由于转换网络、存在一些插入损耗。 我怀疑 DAC 负载和/或匹配的 VCM 是导致低输出增益的原因。
供参考。。带 PLL/VCO 的 TRF3722调制器在0.25V 或0.5V 共模电压下运行。 这可能是一个更有利的接口。 此外、DAC3482等 DAC 与 TRF3722调制器无缝连接。
-RJH
您好、RJ-San、
非常感谢您的建议。
我的客户正在参考 DS 和应用手册上的图86进行网络设计。
请告诉我推荐的寄存器设置。 据我所知:
1)“VCM 000”(VREF_SEL_n、Reg6位23、22、21)=[]
2)“VCM Enable”(VCM 启用)(PWD_BB_VCM、Reg4 Bit15)=[1](OFF)
3)“偏置选择”(IB_VCM_SEL、Reg7 Bit25)=[0]
因为它在#2、#1和#2处设为 OFF 无关、对吧?
此致、
Itoh
Itoh-San、
D/S 上的图86将*不*使用 AD9787。 AD9787具有-1V 至1V 的顺从电压、不像图中的 DAC3283那样是灌电流 DAC。
如果 VCM 在外部偏置为1.7V、则不用考虑 TRF372017的 VCM 发生器的使用。 VCM 通过高阻抗5k Ω 电阻器偏置。 如果 VCM 外部偏置为1.7V、则内部 VCM 发生器和外部 VCM 发生器之间将有*无*电流。 因此、这是无关的。
但是、客户仍然无法使用 D/S 上的图86 他们需要弄清楚如何满足 AD9787的合规电压、同时保持 TRF372017的 VCM 为1.7V。
-Kang