This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:AFE7444EVM

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/967965/afe7444evm-afe7444evm

器件型号:AFE7444EVM

您好,

我正在运行 AFE7444EVM 随附的 KCU105项目。

我按照应用手册运行所有步骤、当我尝试运行 CHipscope 时、我收到以下错误。 请帮助我解决此错误。 我使用最新的 Vivado V16.4来刻录和运行 chipscope。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    Vivado 版本2016.1用于此参考设计开发。 您可以尝试使用该版本吗?  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,  

    感谢您的意见。

    我的 RX 路径像 DDC 一样以常数运行、可以在 HW_ILA_2接口上看到。

    但具有 TTX 路径的 HW_ILA_1保持不变。

    我将向您发送这两个快照。

    请注意、我正在尝试在安全软件上提供给我的相同二进制文件。

    此致、

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    您是否有时间了解上述问题?

    随该内核提供的文档也与 KCU105固件不匹配。

    如 Chipscope 信号不匹配。

    如果您需要其他解决方法、请告诉我。

    此致、

    Ganesh Singh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh Singh、

    我必须使用 AFE7444EVM 设置 KCU105才能验证这一点。 我将对此进行验证、下周再见。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    正在更新您。 我能够解决这个问题。 我模拟了整个示例、发现用于 Tx 路径的 QPLL 工作需要一个长复位。  

    编程后、我们必须按下 KCU105上的 CPU 复位。

    我将继续进行测试、如果我有问题、请告知我们。

    此致、

    Ganesh Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    知道您能够解决该问题。 感谢您为我提供最新信息。  

    此致、

    Vijay