主题中讨论的其他器件: ADC32RF82、 ADC10D1500
大家好、我们计划为带宽为320MHz 的720MHz 射频输入信号开发 QPSK 解调器。 为此、我正在努力开发合适的零中频 IC 和 ADC。 那么、我是否可以使用 ADC32RF80 IC 来实现此目的。 如果是、输入设置(如 RF、NCO、时钟)和输出是什么? PL 建议选择合适的硬件 。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我们计划为带宽为320MHz 的720MHz 射频输入信号开发 QPSK 解调器。 为此、我正在努力开发合适的零中频 IC 和 ADC。 那么、我是否可以使用 ADC32RF80 IC 来实现此目的。 如果是、输入设置(如 RF、NCO、时钟)和输出是什么? PL 建议选择合适的硬件 。
您好!
ADC32RF80是射频采样 ADC。 因此、您可以将 NCO 设置为与载波频率相同。 在给定载波频率的情况下、您可以将采样时钟设置为2457.6MHz、这将为您提供另一个可能的候选器件- ADC32RF82。 您可以使用我们的 EVM 设计、该设计包括时钟和电源管理电路、以供参考。 此参考设计可能也会有所帮助: https://www.ti.com/lit/ug/tiduc85/tiduc85.pdf?ts=1588180763214
此致、
Satish。
我们计划为 QPSK 解调开发 Costas 环路类型实现。 QPSK 输入的频率为720MHz、带宽为320Mbps。 我已随附使用 IC ADC32RF82的实现计划(第一个图)。 但是、要像您所说的那样使用采样频率为2457.6MHz 的 IC、我有疑问。 请您澄清一下。
(1) NCO 频率初始生成和后续阶段的16位字,相位/频率偏移校正字可以使用 FPGA 生成? 如果是、如何将其链接到 ADC32RF82的 NCO?
(2) 对于720MHz、建议使用单个 NCO?
(3) 我想启用内部 DDC。 那么单个 DDC 是否足够? 如何完成配置?
(4) 从 ADC32RF82数据表中、我观察到 DA[0、1]和 DA[2、3 ]输出。 它们是正交移位输出吗? 您能否在时序图中解释相关关系?
(5) 如果输出是正交信号,那么我是否可以将它们用作 Costas 循环中的混频器输出,如 附件的第二个图所示?e2e.ti.com/.../Hardware-Realization_5F00_KUD.docx
选择 fs=2457.6M 并为 NCO 生成提供16位分辨率后、NCO 可精确设置为720MHz、与您的情况下的载波频率相同。 然后、ADC 输出将为0IF。 我不确定您将 FPGA 连接到 ADC 中的 NCO 意味着什么。 不支持 NCO 的外部馈送。 不过、sysref 信号(在 JESD204B 子类1中)可用于复位 ADC 中的 NCO 阶段。 如果您可以在 FPGA 内部执行相同的操作、则可以对齐。
在您的案例中、单个 NCO 就足够了。 当您有多个频带并且希望在它们之间进行 TDD 时、将使用双 NCO。
3、是的、单个 DDC 看起来就足够了。 以下模式应满足您的要求:
通道数将决定串行器/解串器速率。
4、5。 数字化输出进行数字下变频以提供正交输出、与传统0IF 架构的数字输出相同。
非常感谢您的支持。 根据您的注释、使用单个 NCO、如果 I 数据、我可以得到零。 但是,正如我的方框图中所示,我需要在 NCO 的90度偏移时同时进行 Q 输出。 如果我选择两个 NCO、似乎可以同时进行。 如果我错了、请更正。
如何保持90相移、请提出建议。 您是否有此应用的样片设计?
我能否获得针对此频率要求的评估板演示? 如果是、请提供详细信息。
从 FPGA 链接到 NCO 意味着在 FPGA 中生成 NCO 字并发送到该芯片。 我知道、由于 NCO 位于芯片内部、因此这是不可能的。 这一点得到了澄清。 谢谢你。
我的理解是、您的信号带宽为320MHz、以720MHz 为中心。 您必须先对其进行下变频、然后再使用以720MHz 采样的 ADC 进行数字化、以防止折叠和频谱反转问题。 借助 ADC32RF82、您无需完成降压转换。 您可以先对其进行数字化、然后进行下变频、所有这些都是由 ADC 在内部完成的。 这就是使用 ADC32RFxx 的优势。 您将需要一个抗混叠滤波器。