This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:总和是 i*cosω-Q* sinω 还是 i*cosω+Q* sinω?

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/965201/dac38rf89-the-sum-is-i-cos--q-sin-or-i-cos-q-sin

器件型号:DAC38RF89

您好!

DAC38RF89的配置如数据表的第8.3.16节所述。 Q 通道中 NCO 的相位设置为90度。

求和后,我想知道 cosω 是(i*T Ü V-Q* sinω)还是(i*T Ü V+Q* cosω sinω)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表第55页上的公式(3)和(4),它是 (i*cosω-Q*sinω)

    这是标准的复杂混合过程、会导致与 NCO 频率相关的"右侧"混合。

    -Kang