This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:EVM

Guru**** 687390 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7070EVM, AFE7070, AFE7071
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/960913/afe7071-evm

器件型号:AFE7071
主题中讨论的其他器件:AFE7070、AFE7070EVM

大家好、团队、

如果我们要评估 AFE7070、我们能否使用 AFE7071EVM 对其进行评估?

我们是否应该将 EVM 上的 AFE7071替换为 AFE7070? 或者、如果我们不使用 NCO 和 LVDS 输出、我们是否可以使用 AFE7071进行 AFE7070评估?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 仅提供 AFE7070EVM、这是该产品系列的超集。  您可以使用该 EVM 评估'70或'71类型的性能。

    -RJH