This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920EVM:用于数字预失真的 MIMO 测试

Guru**** 2586375 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM, AFE7769EVM, AFE7920, TSW14J57EVM, TSW40RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/908432/afe7920evm-mimo-testbed-for-digital-predistortion

器件型号:AFE7920EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7444EVMAFE7769EVMAFE7920TSW14J57EVMTSW40RF80EVM

我正在为我的博士论文寻找用于数字预失真(DPD)的射频 MIMO 测试台。
根据我在网站上的搜索结果、有多个不同版本的射频采样4通道 TRX EVM。
(1) AFE7920EVM
(2) AFE7444EVM
(3) AFE7769EVM

我认为 AFE7920EVM 是这些 EVM 中的最新版本。
这一个具有最快的 DAC 采样频率、还具有两个适用于 DPD 的反馈 ADC。
但是、手册中未提及此 EVM 适用于 DPD、而 AFE77xx 手册中则提到了此 EVM。

我的问题是
1) 1) AFE7920EVM 是多通道 TRX 的最新版本吗?  
2) 2)哪个 EVM 最适合 MIMO DPD 用途?
3) 3)您是否有其他推荐的 EVM 而不是以上三个?


感谢您回答我的许多问题。

此致、

Yunsik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于您的问题:

    [报价用户="DPD]1) AFE7920EVM 是 多通道 TRX 的最新版本吗?  [/报价]

    是的、正确。 AFE79xx 是基于射频采样的最新收发器

    [引用 user="DPD"]) 2)哪个 EVM 最适合 MIMO DPD 用途?[/quot]

    上述所有器件都具有 MIMO 的最终应用、其中还包括 DPD

    [报价用户="DPD"] 3)您是否有任何其他推荐的 EVM 而不是以上三项?

    根据您的 BW 和功耗要求、可以使用这三个 EVM。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的回答。 但是 、有关 AFE7920EVM 性能的信息有限。  

    尤其是、AFE7920EVM 手册没有关于调制信号测量的信息。

    我有以下问题来澄清 AFE7920EVM 是否适合我的研究。

    我的研究正在开发 MIMO DPD 算法。  

    (1) TX 和 RX 的射频频率范围是多少?

    (2)我能否在 AFE7920EVM 中使用 AFE7920的全部性能?
    (例如、最大射频带宽、数字步进衰减器和双频带 DUC/DDC)

    (3)您是否提供 GUI 来控制 EVM 而不是 Latte?

    (4)带 TSW14j57EVM 的 AFE7920EVM 的最大带宽是多少?
    我之所以提出这一要求、是因为 TSW14j57EVM 支持 JESD204B (15Gbps)、而 AFE7920EVM 支持 JESD204C (29.5GPS)、因此 AFE7920EVM 的性能将限制为 TSW14j57EVM。

    (5)能否使用 Matlab 而不是 Latte 来控制 EVM 板? (我使用 Matlab 在 TSW40RF80EVM 中传输数据)


    (6)能否获得一些调制信号测量结果? 如果您有 DPD 结果、那将是完美的。

    感谢您回答我的长问题!

    此致、

    Yunsik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunsik、

    我们很可能无法仅在研究层面支持器件。 您可以通过在 AFE7920网页上请求有关该器件的更多详细信息。 我们的业务部门将从您那里收集一些信息和业务机会、然后返回。

    -Kang