This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:JESD204B 上的 PRBS31测试

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/908438/dac38rf89-prbs31-test-on-jesd204b

器件型号:DAC38RF89

我想在 JESD204B 接口上执行 prbs31测试。 FPGA 是发送器、DAC38RF89是接收器。

但 Xilinx JESD204 IPcore 无法 发送 prbs31测试模式、如何进行测试?

如果使用 Xilinx IBERT 调试工具发送 PRBS 模式、DAC38RF89可以检查吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PRBS31测试是物理层测试。 物理层前面的 Xilinx IP 内核应支持 PRBS31

    在 JESD204 IP 内核上生成的 PRBS31将通过8b/10b 编码、这不是 DAC38RF89 SerDes 物理层接收器支持的物理层测试。

    -Kang