This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:能否在低至30MHz 的频率下工作

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7071
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/946832/afe7071-can-i-operate-down-to-30mhz

器件型号:AFE7071

大家好、  

我有一个关于 AFE7071的问题。  数据表提到100MHz 的较低频率范围、但我的客户希望能够在低至30MHz 的频率下运行。  

100 MHz 规格是否是硬性限制?  从数据表中的图形可以看出、它似乎可以在较低的频率下工作、可能会降低性能。

感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Errol:

    是的、器件仍将运行。  您将看到输出功率下降、下降到边带抑制和载波馈通。

    -RJH