This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:误差矢量幅度

Guru**** 2510145 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/913356/afe7444-error-vector-magnitude

器件型号:AFE7444

您好!

我可以在 AFE7444的 EVM (误差矢量幅度)上获取任何数字吗?

例如、ADI (ADRV9026)的数据表中的类似产品包括-44dB EVM。 (请参阅连接 PNG 文件)。

 提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM%小于0.5%、对应于小于-46dB。  -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应!

    此致、

    Edward