This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM97593:LM97593

Guru**** 2813335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/761978/lm97593-lm97593

器件型号:LM97593

当配置为所有三种定点模式(四舍五入为16位、四舍五入为24位、完整32位分辨率)并使用数据表中包含的一组滤波器时、我需要知道该器件串行输出端的有效位数。

从16位变为24位到32位时、本底噪声有何改善?

图60表明、尽管系数为16位、但 FIR 的输出为21位宽

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos
    我正在研究您的问题。 明天我会有更详细的答复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlos
    串行输出数据模式仅支持8位截断、16位舍入和24位舍入定点模式。
    假设基本 SNR 最大值(给定数据表条件)约为82dB、16位模式足以在不降低的情况下处理该 SNR。
    然而、如果使用 DVGA/AGC 特性、此器件具有扩展的动态范围。 在这种情况下、建议使用24位模式以确保全面的性能。 如果未使用 DVGA/AGC、那么16位模式就足够了。
    系数的宽度不会限制滤波器的噪声/分辨率。 系数宽度仅影响滤波器传递函数的调整精度。
    此致、
    Jim B