This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:从 LMX2594生成 LO 至 TRF370417

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/836704/trf370417-generate-lo-from-lmx2594-to-trf370417

器件型号:TRF370417
主题中讨论的其他器件: LMX2594

您好!

我想 从 LMX2594生成从 LO 到 TRF370417的差分 LO。

我能否将 TRF370417与 LMX2594中生成的 LO 差分连接起来(在 TRF370417的数据表中不清楚)?

如果是、我该怎么做?

谢谢

波尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Porat、

    有关输出驱动配置、您可以参阅 LMX2594的第7.3.8节、无论是50 Ω 上拉电阻还是扼流上拉电阻、都可以为 TRF3704-17提供合适的 LO 驱动。 TRF370417基于电气特性、具有内部50 Ω 终端。 配置正确的 LMX2594 LO 驱动器后、只需将两个器件直接与两个差分交流耦合电容器进行交流耦合即可。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kang!

    如果您能为我提供此配置的原理图(仅在输出/输入射频之间),我会很高兴。  

    谢谢:)

    波尔特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波特:

    我们本身没有原理图、但接口是直接的。  我建议每个分支上的 LMX 输出上拉50欧姆、并将交流耦合连接到 TRF3704的 LO 输入(例如、10pF 或等效)。  就是这样。  

    -RJH