This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:采样率

Guru**** 2510145 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/837046/afe7444-sampling-rate

器件型号:AFE7444

您好!
关于射频采样收发器、DAC 的采样率始终高于(至少比 ADC 高2或3倍)的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    AFE7444中的 DAC 针对第一奈奎斯特区域运行进行了优化。 另一方面、ADC 可在1、2、3或4奈奎斯特 区域工作。因此、DAC 使用更高的采样率来支持高输出频带。 更高的 DAC 采样率还会将零阶保持图像(在 Fs- Fin 处)推至更高的频率、从而降低 DAC 输出滤波器的要求。

    此致、

    Vijay