This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:SPI 总线行为

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/850445/lmx8410l-spi-bus-behavior

器件型号:LMX8410L

数据表在" SPI 读回还有其他几个注意事项:"下显示、"MUXOUT 引脚始终用于事务的地址部分。" 这句话似乎不完整。 它应该说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    是的、我们错过了一个神奇的词。

    完整的句子为:

    对于事务的地址部分、MUXOUT 引脚始终为低电平。

    感谢您指出这一点、我们将在下一修订版数据表中记录此错误并进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应! 我正在调试一个包含其中8个器件的电路板、分为两组、每组4个。 在四人一组中、MISO 输出全部连接到电路板上的同一信号、然后该信号成为主 FPGA 的输入。 每个芯片都从 FPGA 接收自己的单独 CSB 信号。

    当 CSB 失效时、MISO 是否为三态? 或者、将 MISO 信号连接在一起是否是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    MISO… 您是指 MUXout 吗? 当 CSB 未被置为有效时、它不是高阻态。 您不能直接将多个 MUXout 连接在一起。 解决此问题的最简单方法是为每个 MUXout 使用二极管将回读数据或 LD 信号转发到 FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望尽可能了解 MUXOUT 引脚的行为。 我们认为、当 CE (芯片使能)为低电平时、它是三态的。 您能否确认并告诉我们是否有任何其他隐藏功能可使我们对其进行控制或对其进行三态控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    遗憾的是、它不可配置。 它是高电平或低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个与此主题相关的问题。 如果另一个器件在 MuxOut 被连接至同一个 MISO 线路时将 MISO 线路驱动为高电平和低电平(即执行正常 SPI 事务)、那么这种扰动将阻止 LMX8410L 运行在符合其技术规格的水平上的可能性是什么? 在更详细的背景  下、假设 LMX8410L 处于读回模式、但其 CSB 置为无效(因此它将把 MuxOut 驱动为低电平)、并假设 LMX8410L 配置为内部 LO/DIV2模式。

    此问题的第2部分是:在 SPI 线路上同时发生信号活动时、是否测试了 LMX8410L 的射频参数性能? 或者、是否期望在器件配置为使器件能够以最佳方式执行后、所有 SPI 活动都应停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    当 LMX 将 MUXout 驱动为低电平时、MISO 总线将被驱动为低电平、您将看不到来自其他器件的任何回读数据。

    当 SPI 切换时、您可能会在 VCO 输出端看到一些随机杂散。 我们在某些合成器中看到过这种行为、但我不知道 LMX8410L 是否会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我认为数据表需要一些措辞大致如下的附加文本:

    1)"当 CSB 失效时、MuxOut 信号不是三态"。

    2) 2)该器件的测试条件:"进行参数测量时、SPI 总线上曾经/没有活动。"

    此外:数字接口->"高电平输出电流"行、似乎有两个拼写错误混合了 V 和 I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip、

    感谢您的建议和发现、我们会将其记录下来并将其修复到下一版数据表中。