This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:在整个温度范围内进行 VCO 校准

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/845029/lmx8410l-vco-calibration-over-temp

器件型号:LMX8410L

团队、  

对于预期保持校准的最大温度差与初始校准温度、是否有任何指导或规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    Dean 或 Noel 将很快回来。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    VCO 未重新校准时允许的温漂为125C。 也就是说、如果您在85°C 时校准 VCO、即使温度变为-40°C、它也将保持锁定状态。