This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/607031/lmx2572

主题中讨论的其他器件:LMX2572LMX2594

您好!

我有兴趣了解 LMX2572的初步信息、是否有人可以分享频率范围以及发布日期等更多详细信息?

我在 www.ti.com/.../slyt552上提到过它

提前感谢

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    感谢您关注 LMX2572。

    该器件将于2017年下半年投入生产。 它将覆盖6.6GHz 的频率、在单个3.3V 电源轨上具有极具吸引力的电流消耗。

    如果您有进一步的兴趣、请通过 clock_support@list.ti.com 联系我们。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、即将推出的 LMX2572是否支持使用外部 VCO? LMX2594不是:-(我的毫米波收发器具有内部 VCO,必须使用外部 PLL 锁定。 应用在5G 的相控阵天线中。

    此致、

    Jussi