This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF371109:使用射频功率方法进行 TRF371109增益测量

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF371109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/693022/trf371109-trf371109-gain-measurement-using-rf-power-method

器件型号:TRF371109

您好:

我使用电压方法测量了 I/Q 解调器增益、即926MHz 时的20*log (混频器输入的 BB I/Vrms 的 Vrms)、接近数据表中的41dB 典型增益。

现在、我使用射频功率方法测量相同的 I/Q 解调器增益。 我想确保我在下面使用的方法是正确的。  

我向 I/Q 解调器混频器输入注入-40dBm (我考虑了平衡-非平衡变压器/TL 损耗)、因此在 EVM 板上的 J6上、射频功率级别为-39dBm。

射频频率为926MHz、在 EVM 板上的 J7上、LO 频率为925MHz、约为0dBm。

我使用设置为1MHz 中心频率的50 Ω 输入阻抗频谱分析仪在 SMA 连接器 J3处测量了 BB I 输出。 我在1MHz 时测量到-10dBm。 TRF371109 EVM 显示平衡-非平衡变压器损耗约为12dB、因此将其添加到-10dBm 可让我获得+2dBm。 因此增益= 2dBm -(-40dBm)= 42dB。 因此、当使用电压方法测量时、我获得的增益与之前相同。  

我只想再次检查这一切是否正确。 如果我出错、请确认或更正。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已确认。 您的计算是正确的。 -RJH