This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:TRF370417和 DAC5670IGDJ 之间的 LPF

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/677683/trf370417-lpf-between-trf370417-and-dac5670igdj

器件型号:TRF370417

您好!

我们将使用 TRF370417调制器。  信号的输入滤波器由 DAC5670IGDJ 生成。 在此期间、我需要设计 一个带宽为550MHz -1dB 的贝塞耳 LPF。 该滤波器必须抑制1.2GHz DAC 时钟。

但 DAC 输出引脚阻抗和调制器基带输入引脚不同。 因此、我们无法在 LPF 拓扑上完成。 请帮帮我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看此应用手册以了解这种情况: www.ti.com/.../slaa399。

    DAC 是在3.3V 共模下运行的灌电流 DAC。 TRF370417调制器采用1.7V 共模运行。 您可以实施无源转换网络、使共模正常运行。 由于调制器具有高阻抗、因此您可以放置一个端接电阻器来绑定其阻抗。 通常、转换网络设计为具有100欧姆差分输入和输出阻抗、从而简化滤波器设计。

    -RJH