This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:LMX8410L 和 TRF370417

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L, TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/931880/trf370417-lmx8410l-and-trf370417

器件型号:TRF370417
主题中讨论的其他器件:LMX8410L

1) 1) TI 是否拥有带宽大于 TRF370417 1GHz 的器件 ? 我要将其与 LMX8410L 配对

2) 2)是否有同时显示 TRF370417 (或替代产品)和 LMX8410L 以及合成器的参考设计? 我的 IF 为4GHz。 我应该使用 LMX8410L 内部的合成器为 TRF370417馈电、或者使用独立的合成器为这两个产品 A (以及 ADC/DAC)馈电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的请求转发给 TI 的 CTS 团队、他们将为射频调制器制定更好的产品路线图。  

    TRF370417是目前作为已发布产品提供的最高输入带宽调制器。 CTS 小组可能会有新的路线图供分享。

    -Kang