Other Parts Discussed in Thread: AFE7920EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7920EVM 您好!
我最近才交付了 AFE7920EVM。
我想单独使用 AFE7920EVM、即不使用 EVM 用户指南中提到的 TSW14J56EVM。
我已经使用稳定的5V 电源为 AFE7920EVM 供电、D5-D6-D7-D8-D9全部照明。
我已将 EVM 连接到运行 Latte、D10 LIT (DIM)的 PC。
Latte 似乎不知道连接了任何 EVM、在 Latte 中看不到我可以尝试运行的单个脚本。
EVM 或 Latte 安装有问题吗?
谢谢。