This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444:ZCU702和7444EVM,当我根据 AFE7422和 AFE7444程序员指南使用 SPI 初始化7444时,我是否应该将 FMC 电压设置为1.8V?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7422, AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1230700/afe7444-zcu702-and-7444evm-when-i-use-spi-to-initialize-7444-according-afe7422-and-afe7444-programmer-s-guide-should-i-set-the-fmc-voltage-to-1-8v

器件型号:AFE7444
主题中讨论的其他器件:AFE7422

大家好、TI 支持、

 我 从 Xilinx 和 AFE7444EVM 连接 zcu706电路板来执行工程、 当我 根据 AFE7422 和 AFE7444 编程人员指南 3.1.1启动 GPIO 状态和3.1.2启动电子保险丝移位、 寄存器地址(十六进制)=0xC2时、回读寄存器值(十六进制)选择0xF、我的项目无法获得此值。

我有两个问题:

当我使用 SPI 根据 AFE7422和 AFE7444编程人员指南初始化7444时、我是否应该将 FMC 电压设置为1.8V?

TI 可以提供固件来根据与 zcu706的连接初始化7444EVM 吗?

谢谢!

郝万义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanui Hao、

    Unknown 说:
    2.TI 可以提供固件来基于连接到 zcu706初始化7444EVM 吗?

    TI 提供  免专利费的 JESD204快速设计 IP、可与 TI 高速数据转换器配合使用。 如果您需要 JESD204设计方面的帮助、请通过以下页面申请访问权限:  

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、Vijay:

    您的回答没有回答我的困惑。  连接 ZC706和 AFE7444EVM 后、我在 AFE7444EVM 的初始化和配置过程中遇到问题。

    我目前对 JESD 204B 没有混淆。

    谢谢!

    郝万瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、Vijay:

    我 已    在   您 提供的网站上提交了申请、 但  批准  尚未获得批准   。  我  想  知道      TI    提供的 JESD204IP 与  Xilinx 提供的 JESD204IP 有何不同?   我可以 直接 使用 Xilinx 的 JESD204IP 进行 设计吗?

    谢谢 ,

     郝万瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、Vijay:

    我 已    在   您 提供的网站上提交了申请、 但  批准  尚未获得批准   。  我  想  知道      TI    提供的 JESD204IP 与  Xilinx 提供的 JESD204IP 有何不同?   我可以 直接 使用 Xilinx 的 JESD204IP 进行 设计吗?

    谢谢 ,

     郝万瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wanrui:

    TI IP 已创建、因此您可以轻松获取我们现成的参考设计、并针对您的定制配置进行修改。 此外、它还可免专利费使用 TI 高速数据转换器。

    关于您的申请、您应该已经收到了我的一封电子邮件、要求您提供其他信息。 了解更多信息后、我就可以授予您 TI IP 的访问权限。 我今天将重新发送电子邮件。

    此致、

    大卫·查帕罗