This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF93:通过设置 DAC38RF93寄存器来更改 NCO

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF93, DAC38RF80
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1251138/dac38rf93-dac38rf93-reg-setting-to-change-nco

器件型号:DAC38RF93
主题中讨论的其他器件: DAC38RF80

团队、

您能帮助共享寄存器设置序列以更改 DAC38RF93的 NCO 频率吗? 我找不到 DAC38RF93 GUI 来生成序列。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    请参阅以下内容。 您可以下载 DAC38RF80 GUI、它将与 DAC38RF93配合使用

    1.选择 NCO 初始化的同步源

    2.对 NCO 字进行编程

    3.触发同步源。 例如、如果选择了 SYSREF、请从时钟器件触发 SYSREF 信号。 如果选择了 SIF_SYNC、则请切换 SIF_SYNC 位。

    -姜