This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:无法抑制边带

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7071, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1316202/afe7071-cannot-suppress-sideband

器件型号:AFE7071
主题中讨论的其他器件: LMX2572LP

您好!

而是使用您的 AFE7071。  正如本论坛其他地方建议的那样、我将使用 LMX2572LP 作为 AFE7071的 LO 输入。   我有两块电路板、我正在尝试校准。  我使用的是 SLWU029D 中记录的过程。

第一个板可在进行相位和增益调整时实现边带抑制。  借助第一块板、我可以轻松将边带抑制降低到所用频谱分析仪的-70dBm 本底噪声中、大多数输入功率都为0dBm 至+3dBm 或更高。

在第二个板上、LO 具有3.8dBm 的输入、通过调节增益和相位、我只能获得比调制输出低40dB 的边带。  如果将 LO 输入功率降低至0dBm、便可轻松将边带抑制引入-70dBm 本底噪声。  如果我提高一点频率、也可以将边带完全抑制到-70dB 本底噪声。  

在一个特定的板上只有一个特定的频率和输入功率组合、可防止边带被抑制、我对可能导致这种情况的原因感到困惑。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMT:

    理论上、您应该始终能够调节增益/相位并将图像抑制到本底噪声。  在实践中、可能会出现超出调节范围的问题。

    有几个因素会影响 SBS 性能。  在频带较低部分运行意味着在 LO 路径中正交多相滤波器的边缘运行、该滤波器需要更高的调谐值。  LO 驱动器功率会影响此性能(也包括 LO 抑制)。  将 LO 驱动至高功率往往会强化所需的校正范围。  这是因为多相电路中的限制器 受到更强的驱动、因此将获得更好的平衡。  LO 谐波还会影响 SBS 性能、以及根据输入 LO 功率产生的影响漂移。

    我猜测 LO 谐波是主要问题。  我建议在 LO 路径中插入 BPF、以抑制 HD2和 HD3元件。  您还可以在更高的级别驱动 LO。  不要太担心本例中的 D/S 限制;调制器可轻松处理8-10 dBm LO 功率。  更强烈地驱动 LO 时、请注意对 LO 抑制的影响。

    如需了解更多信息、请查看这些资源: https://www.ti.com/lit/pdf/slaa519 和 https://www.ti.com/lit/pdf/sloa313。  

    --- rjh