This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:SPI 启动

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1261320/afe7950-spi-bringup

器件型号:AFE7950

您好!

我们通过以下命令从 Latte GUI 中导出寄存器、尝试配置定制 AFE7950板。

logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")

logDumpInst.logFormat = 0x1

logDumpInst.rewriteFile = 1

logDumpInst.rewriteFileFormat4=1

device.optimizeWrites = 0

device.rawWriteLogEn = 1

lmk.rawWriteLogEn = 1

在配置定制板时我们会遇到问题。 当我们配置 AFE7950EVM 时、电流增加2.1安、在我们的案例中、配置定制板后、电流增加0.2安。请帮助我们解决问题并指导我们、无论我们是否遵循正确的程序。

我们注意到的问题是、导出文件中的一些寄存器在寄存器空间中不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hruthik、您好!

    寄存器集文档并未涵盖 AFE 启动中使用的所有寄存器。 它可用作参考、包含可能在器件启动后使用的寄存器和宏。 要接收启动 AFE 所需的所有寄存器写入/读取、应使用 AFE79xx 软件。  

    在启动期间、您是否遇到任何错误、例如轮询失败或重新读取检查? 如果是、您能否分享它们在哪条直线?  

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hruthik、您好!

    我将在结束此帖子、因为我们 已经通过电子邮件链开始讨论此问题。

    此致、

    大卫·查帕罗