This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:IWR1642:基于毫米波传感器雷达的距离测量范围约为5米

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWRL6432AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505332/iwrl6432aopevm-iwr1642-mmwave-sensor-radar-based-distance-measure-range-about-5-meters

器件型号:IWRL6432AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR1642IWRL6432AOP

工具/软件:

IWR1642:基于毫米波传感器雷达的距离测量距离约为5米

我能否实现2-5mm 的分辨率?

我读过,分辨率是大约21毫米,这不是我的应用程序的咳嗽。

另外,我看到了像"Platypus 被动标签"这样的东西,能够进行非常准确的范围计算。

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3583120.3586965

我可以使用 TI IWR1642实现这一点:毫米波?

我的目的是使用毫米波技术、随着时间的推移不断监测隧道的宽度。

我有了 IWRL6432AOP 评估模块、希望可以使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、使用6432AOP 可以实现毫米级的精度、您可以尝试使用雷达工具箱中的液位检测演示、请注意、这只是一个基于距离的测量演示、不支持角度/速度计算。

    此致