This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461EVM:TMP461EVM-GUI 错误

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP461EVM, USB2ANY, LMK04832EVM-CVAL, TMP461, MSPWARE, UNIFLASH, MSP430F5528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1070819/tmp461evm-tmp461evm_gui-error

部件号:TMP461EVM
线程中讨论的其他部件: LMK04832EVM-CVALUSB2ANYTMP461MSP430WAREMSPWAREUNIFLASHMSP430F5528

您好,

我在 TMP461EVM-GUI 中遇到以下错误(请参阅随附的图)。

 TMP461EVM-GUI 与 TMP461EVM 一起工作了几个月。

连接  LMK04832EVM-CVAL 并安装“TIC Pro”GUI (并更新 USB2ANY 适配器软件)后 ,TMP461EVM-GUI 将不再工作。
 “TIC Pro”GUI 检测到 USB2ANY 适配器,需要 更新 USB2ANY 适配器的软件 -->已执行此更新。
此更新后 ,TMP461EVM-GUI 无法连接到 TMP461EVM 的 USB 端口。

 卸下 LMK04832EVM-CVAL 并卸载 “TIC Pro”GUI 后,TMP461EVM-GUI 也无法连接至 USB 端口。
TMP461EVM 的 I2C-IF 仍然工作正常,我已将 FPGA 连接到 TMP461的 I2C-IF,并且能够读写 TMP461的寄存器。

我的假设是,我没有更新  LMK04832EVM-CVAL 的 USB2ANY 适配器,而是更新  了 TMP461EVM 的 USB2ANY 适配器(使用错误的软件),这是可能的吗?

问题:如何更新/检查 TMP461EVM 的 USB2ANY 适配器的正确软件?

提前感谢!
此致
博多·劳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,博多,

    USB2ANY 工具可能损坏 TMP EVM,这是绝对正确的。 您需要使用正确的固件手动刷新您的 TMP461EVM 才能将其恢复。 有两种方法可以执行此操作:

    1. 通过 USB 使用 MSP430Ware 中包含的“Python 固件升级程序”或类似的 USB BSL 工具。  
      1. 下载并安装 MSPWARE。 https://www.ti.com/tool/MSPWARE
      2. 在 C:\ti\msp430ware_3_80_13_03\usbib430\Host_USB_Software\Python_Firmware_Upgrader (或类似文件)中找到 Python 固件升级程序可执行文件
      3.  必须在插入计算机时按住 BSL 按钮(SW1),将 TMP461EVM 强制进入 USB BSL 模式。
      4. 当升级程序在 USB BSL 模式下发现设备时,它将报告“就绪...” 如果没有此提示,请尝试文件>重新扫描 HID 总线
      5. 单击文件>打开固件并导航至 USB2ANY-5528-24MHz.txt  
      6. 成功闪烁如下所示:
    2. 通过 SBW,使用 UniFlash 和任何连接到未填充标题 J2处 SBW 的 MSP430调试器
      1. 获取任何 MSP430 LaunchPad 或独立的 MSP430调试器。 有关  MSP430调试器的信息,请访问 www.ti.com/.../slau647。
      2. 将调试器连接到 TMP461EVM 未组装的 J2接头。 如果使用 LaunchPad,您需要拉动分流板并连接至顶部针脚 SBW TST,SBW RST 和 GND,如图所示(省略红色电源线。)  
      3. 在 TMP461EVM 上,SBW TST = SBWTCK,SBW RST = SBWTDIO。 启动板上的黄色 TST/TCK 电线对应于距离 TMP461EVM 上 USB 连接器最近的 J2针脚。 向右继续,如示意图所示,引脚依次为 RST/TDIO 和 GND。  
      4. 启动 UniFlash https://www.ti.com/tool/UNIFLASH 或 https://dev.ti.com/uniflash
      5. 为 MSP430F5528配置 UniFlash
      6. 浏览 至 USB2ANY-5528-24MHz.txt ,然后加载图像

    H

    ere 是固件附件: e2e.ti.com/.../USB2ANY_2D00_5528_2D00_24MHz.txt

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,任  

    非常感谢!
    -->"1.  使用 MSP430Ware 中包含的“Python 固件升级程序”或类似的 USB BSL 工具通过 USB 实现。”解决了我的问题

    此致
    博多