请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1070761/tmp300-vtemp-equation
部件号:TMP300大家好,团队
根据 TMP300数据表第5页给出的 VTemp 输出电压规格,我们提出了一个可能的公式,用于计算与温度相关的输出电压。
派生方程式:
输出电压 (Vtemp) =(温度灵敏度* T) + 500mV,其中 T 为摄氏温度。
从数据表中获取派生方程式的规格:
750mV = 10mV/°C *(25°C)+ 500mV
您能否检查我们的派生方程式是否正确? 提前感谢!
此致,
Jejomar