This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:OPT3001 ADC 值问题

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1067698/opt3004-opt3001-adc-value-issue

部件号:OPT3004

尊敬的团队:

我们的客户 使用相同的光源,使用 CL200A 和 OP3004获得 lux,DUT-OP3004的 ADC 值如下所示非常奇怪

请指导我们如何解决此问题? 谢谢!

 

非常感谢,

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    您是否知道客户是否正在将结果寄存器值正确转换为 lux? 方程式为 lux = 0.01 *(2^E[3:0])* R[11:0],其中 E[3:0]是结果寄存器的位15:12,R[11:0]是结果寄存器的位11:0。

    DUT-OPT3004列中的许多值都是无效输出,因为设备的范围是0到83k lux,最高分辨率是每个 LSB 0.01 lux。

    谢谢你,

    布伦特·埃利奥特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    我现在要结束这条线程。 如果您需要进一步帮助,请告诉我。

    谢谢你,

    布伦特·埃利奥特