请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMAG5231 TI 专家您好,
在客户的应用中,磁铁每0.1秒通过感测 IC (TMAG5231)一次。
由于 TMAG5231的采样率规格为50ms,因此预计磁体的接近度每0.1秒输出一次。
请给我你的意见。
谢谢你。
Downey Kim。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
道尼
感谢您的提问。 这取决于设备采样期间磁场的状态
当 tsample=60 us 时,观察到的磁场必须超过 BOP 才能正确检测到。 磁体以100 ms 的间隔通过传感器,在此期间将采集两个样本。 但是,如果在活动采样期间该字段未超过 BOP,则可能会错过事件。
通过将传感器放置在离通过的磁铁非常近的位置或使用磁场强度较强的磁铁来增加传感器观察到的磁场强度,可以降低发生漏电事件的可能性。 例如,如果我们预测传感器的输入波形呈鼻状,峰值为4 mt,那么我们的时间范围将非常短,因为场超过 BOP。 如果该字段为40 mt,则输入字段大于 BOP 的时间长度会显著增加。
谢谢,
斯科特