“线程”中讨论的其它部件: LDC0851, LDC1314
您好,
我们可以使用 LDC3114传感器来感测电机位置吗? 我有一台 BLDC 电机,在转子侧,我安装了一个带有槽的金属板。
1.我可以使用此设备来感测电机位置,并为 A B 增量编码器信号提供输出?
2. 它是否能以15,000 RMP 运行?
3.如何设计用于此应用的 SENSE 线圈?
请提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们可以使用 LDC3114传感器来感测电机位置吗? 我有一台 BLDC 电机,在转子侧,我安装了一个带有槽的金属板。
1.我可以使用此设备来感测电机位置,并为 A B 增量编码器信号提供输出?
2. 它是否能以15,000 RMP 运行?
3.如何设计用于此应用的 SENSE 线圈?
请提前感谢。
阿迪特,
感谢您的咨询和对 TI 产品的关注。
我们没有任何有关将 LDC3114用于您描述的应用程序的信息。
这并不是说它不会起作用;我们只是没有为它制定任何指导。
如果您承诺按照所述使用开槽金属转子,请查看其他部件(LDC0851)的一些相关信息。
请向 LDC0851产品文件夹底部滚动 ,直至看到参考设计。
它们 可能不会涉及您建议的特定转子和传感器设计,但它们可能会作为较大感应系统的起点。
我们提供了一个线圈设计工具来支持该零件 。
如果您可以从金属转子更改为马达轴上的环形磁铁,则可以考虑使用基于霍尔的传感器/锁扣,如 TMAG5111。
如果您不熟悉这些类型的部件,该页面会提供一些应用说明和工具。
这可能需要考虑很多问题,但不清楚它是否直接解决了您的问题,因此,如果您需要一些帮助,我们可以一步一步一步地完成这一过程。
如果您有任何疑问,请告诉我。
此致,
约翰
约翰:
我确实研究过 LDC0851,但它已缺货,我们需要尽快完成开发。 因此,我试图将一个解决方案与库存中的零件组合在一起。
我还探索了磁性传感器部件。 但是,我们需要将圆盘安装在转子磁铁附近,因为转子磁铁强度相当高,如果我使用单独的磁体,将会使位置读数混乱。 转子磁条是多极对磁铁,因此在生产中进行校准将是一场噩梦。 如果我们能找到解决这些问题的方法,我愿意使用磁性传感器。
关于感应传感器部件,我想我会简化我的问题,传感器是否能够在25kHz (即,间隙移动得太快)下检测间隙(即磁盘距离的变化)? 我可以用一个线圈作为参考,用另一个线圈来检测间隙。 这四个线圈中的两组相隔90度,应该为我提供正交数据。
我还可以在金属板上使用环绕菱形设计( 如 LDC1314 1度刻度盘设计指南中所示),然后从原始数据中推断角度,并使用 MCU 提供相应的正交输出。
请告诉我,您是否认为其中任何一项是可行的。
阿迪特,
这两个想法都是合理的。
不幸的是,我们没有任何关于使用气隙方法的详细指导。
它应该起作用,但需要特别注意间隙的大小与线圈传感器的宽度。
这里有一个博客可以帮助您了解目标和线圈之间的相对大小。
在您的情况下,这不是目标,而是一个气隙,但信息可能会有所帮助。
1度刻度盘设计中使用的方法也应该有效。
此致,
约翰