This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:温度传感器

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1071902/lm35-temperature-sensor

部件号:LM35

我知道该温度传感器的规格,但我的怀疑是

1) 如果我们使用 Arduino 作为微控制器,这种类型的传感器如何对测量负温度有用  

我知道输出电压= ADC 值* (参考电压/ ADC 分辨率)  

T=输出电压/10mV

我知道 ADC 值不能为负值,该传感器如何感应负温度,您能帮您解决这个问题吗?

2)此温度传感器是否适合空间应用? 如果没有,请向我推荐-40至+150oC 的空间应用温度传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Babu -  

    谢谢你的帖子! 在数据表中,我们可以看到第16页的图18,该图显示了设备的接地由两个二极管接线从地面保持,以在使用单个电源时达到-55°C 至150°C。  

    此外,请参阅本培训,其中包括将 LM35与 Arduino ADC 配合使用,以及5VDC 或1.1VDC 参考(从而限制较高的温度范围),以根据  您的需要涵盖较低的温度范围: https://www.youtube.com/watch?v=3nt7BsDPND0 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回应,但我知道如何与 Arduino 建立联系并进行沟通。

    我的问题是理论上如何使用这个 IC 来监测-ve 温度,你可以举一些例子。

    2)另一个问题是这是否适合卫星应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴布-  

    很高兴听到您都已在电路和编程前面。  

    以下是 我们产品组合中 的温度感测设备,这些设备的额定容量适用于空间应用。https://www.ti.com/product/TMP461-SP 和 https://www.ti.com/product/TMP9R00-SP 

    另一款与您目前所关注的产品等级接近的模拟设备是: https://www.ti.com/product/TMP9A00-EP