请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LDC1000EVM “线程:测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
请检查我们在该 EVM 上是否处于正确的轨道上。
我们的客户 希望使用配有油箱回路的 LDC1000EMV 评估板,但不希望使用接近感应。
要求:
1.他们需要知道油箱的共振频率。 我可以从 LDC1000EMV 获取此信息吗?
2.是否可以记录共振频率并将其写入文件(例如 Excel)?
3.它们需要每5分钟采样共振频率10天。
提前感谢您的支持。
此致,
乔纳森