请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV5055 “线程”中讨论的其他部件:DRV5056, DRV5057, DRV5053
您好,
我们目前 在设计中使用 DRV5055A3QDBZR。 不幸的是,全球供应为零。 Mouser 似乎拥有一些 DRV5055Z3QDBZR。
从数据表中看,两者之间的唯一区别是 A3上有温度漂移补偿,而 D3上没有温度漂移补偿?
2.据我所知,漂移是0.12%/摄氏度。 所以,如果我们的设备调谐为25摄氏度,并在0-50摄氏度的温度范围内使用, 那么 Z3的偏差是+/-3%(+/-25x.12)。这是正确的吗?
3. 您是否可以推荐任何其他直接替代 DRV5055A3QDBZR 的方法?