This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055:DRV5055A3QDBZR 与 DRV5055A3QDBZR

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5056, DRV5057, DRV5053
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1081627/drv5055-drv5055a3qdbzr-vs-drv5055a3qdbzr

部件号:DRV5055
“线程”中讨论的其他部件:DRV5056DRV5057DRV5053

您好,

我们目前 在设计中使用 DRV5055A3QDBZR。  不幸的是,全球供应为零。  Mouser 似乎拥有一些 DRV5055Z3QDBZR。  

从数据表中看,两者之间的唯一区别是 A3上有温度漂移补偿,而 D3上没有温度漂移补偿?

2.据我所知,漂移是0.12%/摄氏度。  所以,如果我们的设备调谐为25摄氏度,并在0-50摄氏度的温度范围内使用, 那么 Z3的偏差是+/-3%(+/-25x.12)。这是正确的吗?  

3.  您是否可以推荐任何其他直接替代 DRV5055A3QDBZR 的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kornelis,

    感谢您考虑使用德州仪器(TI)。

    1.正确,只有温度漂移补偿是不同的。

    2.对于 AX 部件而非 ZX 部件,灵敏度将偏移3%。  该补偿包括在 AX 部件中,以容纳您在某些磁铁中发现的漂移。  -0.12%/C-是烧结 NdFeB 磁铁的漂移系数。

    3.目前,这似乎不是我们的直接替代品。  我们的其它线性模拟输出设备包括 DRV5053和 DRV5056。  我们还有一个 PWM 输出 DRV5057,您可以使用 RC 滤波器来创建模拟输出。