请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:HDC2010 “线程”中讨论的其它部件:HCC1008, HCC1010
您好,
你好。 请在下面帮助我们了解客户的情况吗? 谢谢你。
请告诉我,HDC2010YPAR 是否与 HDC1010YPAR 软件兼容(完全)? 我知道2010年是6引脚还是8引脚,但我需要知道除了引脚之外,2010年的下降是否取代了2010年? 较旧的 HDC1008数据建议使用2010替代产品。 是否有办法获得更快的答复? 我们大量使用 HDC1010,由于1010非库存问题,我们被迫返回 HDC1008。 我们在2010年展示库存,需要快速下单。
此致,
塞德里克