“线程”中讨论的其它部件:LDC3114, FDC2214
尊敬的 TI 专家:
基于此应用报告(www.ti.com/.../snoa970.pdf),我想使用 LDC3114测量频率为5,10,15,20,25和30 MHz 的平行板电容传感器的电容变化。
应用主要涉及测量不同频率的复合电介质相对电容率和电导率的变化。
FDC2214测试的电容变化在3MHz 时约为0.01至0.1pF。 但是,由于 FDC 只能达到10MHz,因此在较高频率下进行测试时,考虑使用 LDC。
我的问题是如何知道 LDC3114可以测量的最小电容变化?
此外,LDC3114具有输入引脚电容,在计算预期的振荡频率时是否需要考虑这一点?
此致,
意志