This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:内部加热器建议的操作与顶部和湿度%的对比

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1086799/hdc1080-internal-heater-recommended-operation-vs-top-vs-humidity

部件号:HDC1080

您好,

我想了解加热器如何随着时间的推移运行,以便在该 IC 每天工作且相对湿度较高(50-90%)时保持湿度偏移和温度偏移可接受(最佳折中方案)。 零件数据表中未给出任何信息典型建议是每小时操作加热器 X 分钟以降级传感器。 也可以根据工作温度区对数字 X 进行调制。 感谢您的建议

谢谢

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺,您好,

    建议的湿度工作范围为10%至70% RH。 超出此范围的长时间操作可能会导致测量偏移。 在该建议的工作范围内操作传感器后,测量偏移量将会减小。 我们没有推荐的加热器运行时间,但可以打开加热器,直到设备上的冷凝水蒸发。 我建议不要让它持续5分钟以上。  

    此致,
    帕瓦尼·特内蒂