This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170UEVM:是否有方法可以从 GUI 导出数据以在 Excel 中进一步处理?

Guru**** 1120820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1087218/tmag5170uevm-is-there-a-way-to-export-data-from-the-gui-to-further-process-in-excel

部件号:TMAG5170UEVM

您好,

我的客户已经启动了 EVM 并将其与 GUI 软件一起运行,但希望将他们捕获的数据导出到后期处理中。 有办法做到这一点吗?

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰,

    感谢您的帮助。  使用“保存图解”按钮可以执行此操作。  这将获取当前图解上的所有数据并将其导出到.csv。  对于 X,Y,Z 数据,这会将每个轴导出到单独的文件中。

     

    此外,图解页面顶部的“保存图解”应导出所有启用的图解。

    谢谢,

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特:您好,

    感谢您的快速响应! 很抱歉,我没有安装 EVM 或 GUI,因此我不确定如何解决此问题。 我刚刚向工程师发送了您的回复,如果工程师有任何其他问题,我会跟进。  

    约翰