This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460PSM-EVM:为什么PGA460使用LIN

Guru**** 1184790 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, SN65HVDA100-Q1, BOOSTXL-PGA460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1088078/pga460psm-evm-why-pga460-use-lin

部件号:PGA460PSM-EVM
线程中讨论的其他部件:PGA460SN65HVDA100-Q1BOOSTXL-PGA460

您好,先生

对于PGA460的OWU/OWI/LIN接口,我真的很困惑。

您是否可以帮助验证以下问题?

我看到     PGA460的接口类型描述  是 UART/USART,TCI (时间命令接口),OWU (单线UART)

但我在 PGA460PSM-EVM用户指南 中看到,推断面是OWI。  

问题1. OWI总线是否与OWU相同?

问题2. 为什么LIN 收发器 SN65HVDA100-Q1用于OWI总线?

谢谢  

秦刚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题是:

    TCI接口是TI的专有协议吗?我在Google上找不到太多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    秦刚:

    OWI只是一个通用术语,指单线接口(OWI),特别是单线UART (OWU)和时间控制接口(TCI)。  这两个接口都使用PGA460的IO针脚。

     以下主题的最后一篇文章提供了有关TCI和OWU接口的更多信息,这些信息应解决您的其余问题:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/93.5019万/pga450-q1-selection-of-component-between-pga450-q1-or-pga460-q1

    此致,

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mekre

    感谢您的建议。

    您知道 OWU/TCI/LIN的最大距离吗? 我认为它应该是数据速率(低数据速率更长)。

    LIN是40 m (20kbps),如果我们使用11.52万或9600运行,OWU会怎样?TCI也 有同样的问题。

    2.您是否知道 OWU/TCI/LIN的电压水平?  在 PGA450&PGA 460数据表中,它们似乎可以支持高达~30V的电压。

    我知道Maxim有LOWs OWI传感器,IO电压<6V,在 Wiki中  ,==> 1线网络是一  根带单 个上拉电阻器的开路漏极线。 上拉电阻器将导线拉至3或5伏。

    但PGA460参考设计,OWU IO电压为 12V (上拉)。 OWU/TCI/LIN的IO电平是否有任何限制?

      3.Wiki中OWI数据速率的说明  为: 标准模式->16.3Kbps,超速模式 ->143kbps

    这是否意味着我们可以使用UART波特率运行,如11.52万,57600,5.76万,2.88万,1.92万?  或者OWI只有两种速度:一种是16.3Kbps,另一种是143Kbps?

    同样的问题也适用于OWU/TCI。

    4.PGA460参考设计: 一个LM2903PW用于OWI传输。

    我们是否可以使用  与LIN Transceive相同的设计(将SN65HVDA100-Q1替换为LM2903PW)来降低成本?

    谢谢

    秦刚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    秦刚:

    请参阅以下内容:

    1. 我们尚未确定支持的最大电缆长度的特征。 长度取决于 IO引脚上的上拉电阻值,OWU波特率,设备的电源电压以及所用电缆的F/m额定值。  以下帖子提供有关此问题的更多信息: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/87.3338万/pga460-q1-how-far-can-io-signal-be-transmitted-i-want-to-add-a-long-wire-about-2-5 m /323.1604万
    2. OWI选项参考VPWR电压轨,因此可参考6至28 V,具体取决于VPWR的电压:
    3. 我们在PGA460数据表中使用的OWI术语是指设备的TCI和单线UART选项,它们使用PGA460的IO引脚。  它不是您发送信息的单线通信协议。   如果您在BOOSTXL-PGA460 EVM上使用OWI收发器电路,PGA460的单线UART选项可以专门使用您提到的波特率。  如果波特率不超过19.2k,您也可以使用SN65HVDA100-Q1。  此外,请注意OWU是LIN的替代方案。  OWU是LIN接口的简化版本,不包括Break字段和其他许多LIN填充框架等项目。

    此致,

    Mekre